This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:无法通过 MCU_mcan0发送或接收 CAN 帧

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1224002/tda4vm-cannot-send-or-receive-can-frames-via-mcu_mcan0

器件型号:TDA4VM

大家好、

SDK:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13

通过独木舟向电路板发送 CAN 帧、触发 MCAN_INTR_SRC_RX_FIFO0_MSG_LOST、FIFO0消息丢失中断。

无法通过 MCU_mcan0发送或接收 CAN 帧。 mcu_mcan1正常工作。

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道是否有任何更新吗?

    此致!

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    当 Rx FIFO 0消息丢失时、我们将获得此中断触发。

    请检查配置、波特率的详细信息。我们提供了 CAN 应用程序示例 mcusw/mcal_drv/mcal/examples/can/soc/j721e/mcu1_0/canApp_Startup.c、可能会有所帮助。

    您使用的是 TI 电路板还是定制电路板?

    此致

    Tarun Mukesh