This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:允许的最大 QSPI_FCLK 频率

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1225683/am5716-maximum-allowable-qspi_fclk-frequency

器件型号:AM5716

您好!

在 AM5716数据表(SPRS957I) 第158页中、QSPI_FCLK 允许的最大时钟为128MHz。

QSPI_FCLK 源自 QSPI_GFCLK、它可以是 FUNC_256M_CLK/2或 PER_QSPI_CLK 。 分频器为1、2或4。

 根据技术参考手册(SPRUHZ7I)第7515页的说明、PER_QSPI_CLK 的 ROM 代码默认时钟设置为192MHz。
  如技术参考手册(SPRUHZ7I)第7515页所示、FUNC_256M_CLK 的 ROM 代码默认时钟设置为256MHz。
对于  技术参考手册(SPRUHZ7I)第7540页、QSPI_SCLK 的 ROM 代码默认时钟设置为48MHz。

48MHz 只能从192MHz 而不能从128MHz (256MHz/2)生成。

 QSPI_FCLK 的这个128MHz 限值是否是数据表中的一个拼写错误?

如果不是这样、ROM 代码如何为 QSPI_SCLK 生成此48MHz?


此致、
帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一边有一个误解。 可以关闭或删除此案例。

    此致、
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我懂了。

    /1、/2、/4可以应用于任一时钟、如 TRM 中的 CM_CORE_AON 概述所示。

    Kevin 老师