This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:[TDA4VE][P2 ADC]有关 SK DDR 用法的问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1224931/tda4ve-q1-tda4ve-p2-adc-question-for-sk-ddr-usage

器件型号:TDA4VE-Q1

大家好。 幻灯片

项目名称: P2 ADC

SDK 版本:8.05

我们正在研究将 SK DDR 用于 P2 ADC 项目。 SK 供货商向我们推荐两种类型的 DDR:  H54G38AYRPX264和 H54G36AYRPX246。  

但是 DDR 供应商告诉我们、如果我们想要使用1CS 产品、我们必须实现/更改 BIOS 以使用字节模式。 他们认为很难在线路中控制2个 BIOS (其他供应商与 SK Hynix 字节模式)。

是否应使用1CS 产品或改为使用2CS 产品?  您的理想是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDA4VE 不支持字节模式 LPDDR4存储器。 因此、如果1 CS 器件使用字节模式、它将与 TDA4VE 不兼容。

    如果这无法回答您的问题、请告知我们。

    此致、
    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 Kevin 老师

     感谢您的澄清. 如何使用2CS 产品的 H54G36AYRPX246。 对于该产品、我们不需要使用字节模式。 它是否与 TDA4VE 兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    在 SK Hynix 的网站上、它显示为这个部件号( H54G36AYRPX246 )是 LPDDR4X 存储器、 TDA4VE 也不支持 LPDDR4X (VDDQ = 0.6V)。 你知道吗 H54G36AYRPX246 还支持 VDDQ = 1.1V (LPDDR4)、还是仅支持 LPDDR4x? 如果它不支持 LPDDR4模式、则此器件也将与 TDA4VE 不兼容。  

    此致、
    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 Kevin 老师

    H54G36AYRPX246似乎同时支持 LPDDR4和 LPDDR4X。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 Kevin 老师

    此外、我们之前还使用过1CS DDR。 请注意、SK H54G36AYRPX246是2CS DDR。 TDA4VE 是否也支持2CS DDR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biao、

    我不确定您指的是哪个1CS DDR、但 TDA4VE 不支持字节模式。  

    是的、TDA4VE 可以 支持单列或双列。  

    此致、
    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 Kevin 老师

    您能否确认 TDA4VE 可以支持2个 CS DDR (SK H54G36AYRPX246)? 您说过 TDA4VE 可以支持单列或双列。 您是说等级是芯片选择吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biao、

    通常我会看到"芯片选择"和"排名"这两个字可以互换使用。 不过、有时 LPDDR4会产生混淆、因为每个通道(16位)都有其自己的片选信号。 TDA4VE 每个 DDRSS 具有4个芯片选择信号(通道 A 上2个芯片选择、通道 B 上2个芯片选择)。 当客户指出两个芯片选择时、这会令人困惑、但他们指的是通道 A 上的单芯片选择和通道 B 上的单芯片选择

    总之、TDA4VE 在每个通道上最多可支持两个芯片选择。  

    此致、
    Kevin 老师