主题中讨论的其他器件:CCStudio
您好专家。
我们的客户说他将使用 SM320C6713-EP DSP、并想知道他是否可以使用 Code Composer Studio 对该特定 DSP 进行编程。 如果可以、可以获得进一步培训还是帮助开始对 DSP 进行编程? 他知道 SM320是 TMS320系列的一员、但他不确定从哪里开始。 任何指向教程的链接都会有所帮助。
我可以从产品文件夹中看到、 CCStudio 是共享的、实际上可以被使用。 我们是否可以询问您是否有可以与客户分享的其他材料?
谢谢、此致、
杰拉德