This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320C6713B-EP:Code Composer Studio 和培训/教程视频

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1224209/sm320c6713b-ep-code-composer-studio-and-training-tutorial-video

器件型号:SM320C6713B-EP
主题中讨论的其他器件:CCStudio

您好专家。

我们的客户说他将使用 SM320C6713-EP DSP、并想知道他是否可以使用 Code Composer Studio 对该特定 DSP 进行编程。 如果可以、可以获得进一步培训还是帮助开始对 DSP 进行编程? 他知道 SM320是 TMS320系列的一员、但他不确定从哪里开始。 任何指向教程的链接都会有所帮助。

我可以从产品文件夹中看到、 CCStudio 是共享的、实际上可以被使用。 我们是否可以询问您是否有可以与客户分享的其他材料?

谢谢、此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    这是一个很老的部分。 我们无法再为 C6713系列提供设计支持,如本产品页面 https://www.ti.com/product/TMS320C6713B 所示 。 很抱歉6713B-EP 器件的性能出乎意料。 我试图也在6713B-EP 页面上得到一个"不支持"的横幅,但 TI.com 提出了很多我无法做到的障碍。 如果您遇到一群客户对未标记为"无设计支持"的"无设计支持"零件感到惊讶、请随时向 TI.com 团队投诉。

    直接回答客户的问题:

    不能,我们不能提供任何硬件或软件信息或培训,除了目前在产品页面: https://www.ti.com/product/SM320C6713B-EP 上提供的信息。 如果客户需要 TI 的设计支持、我建议他们使用较新的器件。

    客户可以在 TI.com 上搜索适合自己用例的其他潜在处理器。 如果他们有具体的问题、欢迎随时给予回复、我们可以提供帮助。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我仍然收到客户的反馈、如下所示:

    "TI 是否仍为 SM320系列 DSP 提供产品支持?
    我还需要知道是否有在-55 - 125°C 的 MIL 规格温度范围内运行的"TM320"DSP

    我已经附加了一个显示 SM320和 TMS320处理器的图像。 TI 似乎将 SM320系列更改为 TM320系列、而 MIL 规范封装被留在 SM320中。 这是不是真的?"

    谢谢、此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    我不太熟悉 SM320 DSP。 我了解的最新版本(https://www.ti.com/product/TMS320C6748 )不再提供软件设计支持,如以下文档所述: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1071334/notice-regarding-processor-sdk-ti-rtos-for-am335x-am437x-omap-l13x-c674x-k2g-devices

    我将您的主题重新分配给我们的硬件应用团队成员、以回答您的问题。

    最后一个注意事项:请注意、设计支持不同于我们为客户产品制造器件的能力和承诺。 有关产品生命周期的更多信息、请参阅 https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德

    我正在检查这一点。 我将在下周发布更新。

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德

    C6713在桌面上受 CCS (特别是 Windows 和 Linux)支持、但在云中不受支持。

    我想您不会找到列出的 SM320器件、但您应该能够使用 TM320等效器件。  

    一个挑战是 C6713通常与 XDS510类调试探针一同使用。  这些功能不再可用、并且 较新版本的 CCS 也不再支持它们。  如果使用的是 XDS510、则需要 CCSv8.3.1或更低版本。

    如果他们有 XDS560v2、则可以使用 CCSv12

    ——保罗