This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:测试 SPI0和 SPI1

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1225729/tms320c6748-testing-spi0-and-spi1

器件型号:TMS320C6748

您好!  

我正在尝试在 TMS320C6748板上测试 SPI0和 SPI1接口。 它看起来像是 SPI0路由到 J15、但在传输数据时我没有看到任何时钟或数据信号。

您可以给我指示例代码(具有引脚复用设置)来测试 SPI0吗?

它看起来像 SPI1通过 J16路由,这需要特殊的电缆来访问 SPI1引脚!,是否可以从板上的备用点访问 SPI1线路?

注意:计划使用外部器件测试 SPI0和 SPI1。

谢谢。

LC.