This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:处理器论坛

Guru**** 678350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1225795/dm3730-processors-forum

器件型号:DM3730

对于 DM3730CBPA (CBP 封装)、去除焊球 Y17并使该引脚悬空有什么效果? 它对处理器或其上面的内存是否有任何功能影响?

CBP 封装表明这个引脚为 sys_xtalgnd 开尔文接地。 封装是将所有接地端连接在一起、还是封装依赖于目标主机板来实现?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔

    器件数据表的第4.1.2节详细说明了  sys_xtalgnd 引脚的用法。   它是外部晶体电路的一部分。   

    ——保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的答复。 但是、我不知道您是 TI 产品人员还是回复量大的人员。 那么、我能否确定地知道、除了外部时钟功能外、不连接此引脚是否不会在生产测试程序中导致故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表状态:"当晶体振荡器处于旁路模式(晶振执行未被使用)时、sys_xtalgnd 焊球
    未连接。" 任何其他信息可能难以获得。  

    您是否在使用晶体?  

    属于产品团队。

    ——保罗