This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-U:全新的 TMDSEMU560V2STM-U 未工作

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1222954/tmdsemu560v2stm-u-brand-new-tmdsemu560v2stm-u-not-working

器件型号:TMDSEMU560V2STM-U

提供的器件不能与 EVM 套件一同使用。 我们尝试了多种套件。 请参见随附的两个套件的测试数据。 任何可能存在问题的建议?e2e.ti.com/.../EMULATOR_2D00_Test-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "电缆断开太远"错误表示器件之间以及调试探针连接到目标板上的 JTAG 接头时存在某种连接问题。  

    可能是调试探针有问题、也可能是目标板本身上的 JTAG 连接有问题。

    有关错误的更多详细信息、请参阅以下文档中"电缆断开"下的部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    根据您随附的 pdf、XDS200似乎没有问题。 如果 XDS200连接到与 XDS560v2完全相同的接头、则 XDS560v2本身上的带状电缆或连接器可能会有问题。

    如果您有另一个 XDS560v2、则可以尝试看它是否起作用。 如果出现故障、则表明原来的故障。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误仍然存在。
    由于带状电缆是固定的、因此无法更改带状电缆。
      附加新 DSP 套件6713的测试结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了与上述相同的设置:

    -C6713DSK

    -Blackhawk USB560v2

    -CCS 7.

    我没有任何问题:

    因此、问题必须与您的环境有关。 您的探头可能不正确。 您可能需要直接与 Blackhawk 支持部门联系以获得进一步帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道为什么我们需要与 Blackhawk 支持交谈、因为这是从 TI 购买的全新产品、不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定为什么我们需要与 Blackhawk 支持部门沟通

    本产品由 Blackhawk 生产。 因此、他们将了解最佳的 IT 故障排除技巧。 如果符合退货条件、您可以尝试这样做。 我自己不知道退货过程、但在您购买探头时收到的任何文件中都应该有一些有关此问题的信息。