你(们)好。
我们的一位客户提出了一个关于以太网子系统中 CPSW_SL_MACCTRL 设置的问题。
位[15、16]的 IFCTL_A 和 IFCTL_B 设置分别是什么?
AM437x 具有2个 EMAC 端口、您是否为每个端口设置 RMII (RMII0、RMII1)的传输速率?
在以下论坛主题中针对 AM335x 发布了相同的问题(我认为 AM437x 基本上是相同的)。
这里说明 IFCTL_B 不是必需的、但 RMII 传输速率是否不是基于每个端口设置的、而是仅由 IFCTL_A 决定?
如果是、是否不能更改端口1和端口2上的 RMII 速率?
AM335x CPGMAC_SL MAC 控制寄存器-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
此致、
西畑浩二