请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320VC5510A 该系列 DSP 中是否有可供购买的开发板。 或者可以通过插槽进行适配、从而与此 DSP 芯片配合使用的插槽。 或者是否有在销售的系统中使用此 DSP。 有多少数量的物料? 需要验证此 DSP 以在系统中使用、并且具有一个可供开发的工作系统将有所帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该系列 DSP 中是否有可供购买的开发板。 或者可以通过插槽进行适配、从而与此 DSP 芯片配合使用的插槽。 或者是否有在销售的系统中使用此 DSP。 有多少数量的物料? 需要验证此 DSP 以在系统中使用、并且具有一个可供开发的工作系统将有所帮助。