This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:在 AM3354上使用 Linux 内核3.10

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1225365/am3354-using-linux-kernel-3-10-on-am3354

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件: DA8XX

大家好!

我们将在 Phycore AM335x SOM 上使用内核3.2。 SOM 上使用 AM3354处理器。

我们正在尝试将 Linux 内核升级到3.10版内核。 某种程度上内核在升级后启动时如何挂起。 以下是供快速参考的日志。

Barebox 2013.07.0 #1中国十月13 10:22:44 CDT 2022.

 


电路板:Phytec phyCORE-AM335x
OMAP-hsmmc OMAP4-hsmmc0:已注册为 OMAP4-hsmmc0
mci0:已注册的 disk0
cpsw cpsw0:检测到 Phy 掩码0x1f
MDIO_bus:miibus0:探测
ETH0:获得预设的 MAC 地址:EC:24:B8:7A:B0:ED
I2C 探针
I2C-OMAP i2C-am33xx0:100kHz 时的总线0修订版0.11
探头总线宽度
NAND:ONFI 参数页0有效
NAND:检测到 ONFI 闪存...
NAND:制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xd3 (Micron MT29F8G08ADADAH4)、页面大小:2048、OOB 大小:64
malloc 空间:0x85ff4000 -> 0x87ff3fff (大小为32 MIB)
正在运行/env/bin/init...
addpart:没有此类文件或目录

 

按 m 进入菜单或按任何其它键以停止自动引导: 0
正在引导 nand...

 

加载操作系统 ARM Linux zImage"/dev/nand0.kernel.bb
命令行:console=ttyO3,115200 ip=none root=ubi0:root ubi.mtd=nand0.root,2048 rootfsttype=ubifs da8xx_fb.panel_name=G065VN01_V2 mtdparts=om)
arch_number: 4144

您能指导我们解决这个问题吗?

为了成功地使用 Linux 内核3.10引导并获得控制台,我们应该做哪些最低要求的更改?

谢谢。

Prathamesh Kulkarni