This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1225336/tda4vm-tda4vm

器件型号:TDA4VM

 适用于 ADAS 和自动驾驶汽车的 TDA4VM Jacinto 处理器。

应用同时通过以太网从激光雷达传感器和摄像头获取数据。 并处理数据。 使用 TDA4VM 开发板可以实现吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    您可以使用开发板、但  SDK 不支持任何激光雷达传感器、也不支持以太网摄像头。 您 需要开发此示例。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们将使用激光雷达传感器和摄像头、两者都具有以太网连接。 我们的应用是同时从激光雷达传感器和摄像头获取数据并处理数据。 请推荐适合我们应用的开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    摄像头和激光雷达数据的发送格式是什么?  

    同样、您可以使用开发板、但 SDK 中没有任何现成的此类示例。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    您的 SDK 支持哪种数据格式。 我们将以该格式提供数据。

    此致、

    Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    SDK 支持通过 CSI/MIPI 接口进行摄像头输入、并通过 YUV422或 RAW12位 Bayer 格式捕获数据。  

    此致、

    Brijesh