请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 我们正在尝试在定制 AM4378电路板上调试 DDR3问题。 出现了一个有关 DDR 配置工具的问题。
Sitara-DDR-CONFIG-TOOL
该工具会生成配置寄存器值、供用户随后在 u-boot 中使用。 问题是、该工具为 PHY 生成36个寄存器值、EMIF4D_DDR_PHY_CTRL_1至36。 但是、u-boot 中的寄存器结构只有这些寄存器中的一小部分。
https://github.com/u-boot/u-boot/blob/master/board/ti/am43xx/board.c
那么该工具生成的所有这些额外的 PHY 控制寄存器呢? 由于 u-boot 中找不到指定它们的地方、它们是否没有编程? 有问题吗?
谢谢