This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:AM5716

Guru**** 2661405 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1216888/am5716-am5716

器件型号:AM5716

您好!  

关于  CpuIdleTest(),客户会大声测试此功能。 您能告诉我们如何使用该函数创建 projcect 吗?构建并运行它。  

您是否可以使用  CpuIdleTest ()来显示 smaple 或共享示例项目?

客户的 SSDK 版本为 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_9。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此问题有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉延迟回复。 请参考的 PM 示例 \packages/ti\drv\pm\examples\pmrtos\src\pm_main_prcm.c 参考。

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我们找到了。

    客户希望知道如何将其导入到 CCS 工程中。 CCS 没有 projectspec 文件。

    您会告诉我们如何将其导入 CCS 项目吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    您能提供帮助吗? 客户希望在 AM5716上进入慢功耗模式。

    1. 客户如何将以下项目导入到 CCS 中?
      \packages/ti\drv\pm\examples\pmrtos\src\pm_main_prcm.c  
    2. 客户表示您展示了一年前进入睡眠模式的 AM5716演示。 您能分享这个项目吗? 当时、客户没有 EVM、因此他们无法设置与您的软件和硬件相同的软件和硬件。 但现在、它们具有相同的硬件、它们希望获得相同的软件。  
      客户是 Muratec。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasai-San:

    很抱歉耽误你的时间。

    PM 驱动程序示例不能作为工程导入、而可以使用 makefile 进行构建。 在为 AM571x 构建此示例之前需要进行一些更改。 让我来检查这些更改、稍后再与您联系。

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找用于启用随附 AM571x 的 CPU 空闲测试构建的补丁。

    0001-Changes-to-enable-cpuidle-test.zip

    应用补丁后、运行以下命令来构建 CPU 空闲测试

    1) CD /封装
    2) 2)源 pdksetupenv.mk
    3) 3) cd ti/生成
    4) 4)使 board=idkAM571x core=a15_0 pm_cpuidle_testapp

    您可以在 ti/binary 文件夹中找到生成的二进制文件、您可以通过 CCS 加载该文件夹以运行测试。

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用

    大家好、Parth、

    谢谢你。

    您能告诉我应用此补丁吗?

    • 文件
    • 要应用的目标文件  
    • 应用此补丁的确切命令  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请替换随附的 zip 文件中的以下文件。

    ti/drv/pm/examples/cpuidle/makefile
    ti/drv/pm/pm_component.mk

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    谢谢你。

    顺便说一下、客户是否需要准备 Linux PC 来执行以下命令?

    1) CD /封装
    2) 2)源 pdksetupenv.mk
    3) 3) cd ti/生成
    4) 4)使 board=idkAM571x core=a15_0 pm_cpuidle_testapp

    此致、

    Kasai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不一定。

    如果他们使用的是 Windows 环境,则可以使用以下命令:

    1) CD /封装
    2) 2)来源 pdksetupenv.bat
    3) 3) cd ti/生成
    4) gmake board=idkAM571x core=a15_0 pm_cpuidle_testapp

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    据我所知、Windows comamnd 提示符没有源命令。 在我们的 PC 中、无法安装 WSL。   

    我们应该在 Windows 上准备 Cygwin 或任何其他软件吗?

    此致、

    Kasai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的错。

    对于 Windows、应为./pdksetupenv.bat。

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    谢谢你。  

    我很差 我刚刚 构建了它并生成了二进制文件。  

    您能告诉我 将此二进制文件加载到 CCS 和 AM5716的过程吗?

    此致、

    Kasai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1043869/tmdxidk5718-connect-to-dsp-via-jtag-on-the-sitara-processor-on-tmdxidk5718/3864204#3864204主题中的视频

    本视频旨在在 DSP 内核上运行二进制文件、但可以使用类似的过程来连接和加载 A15内核上的二进制文件。

    此致、
    帕尔特