This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 外部 eMMC 存储器大小问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1220060/tda4vh-q1-tda4vh-external-emmc-memory-size-question

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好、先生!

在 TDA4VH EVM 设计中、eMMC 类型为 MTFC16GAPALBH 、其大小为32GB、我还可以查看此 eMMC 系列数据表、该数据表支持的最大容量为128GB。

我的问题是、是否可以理解 TDA4VH 支持外部 eMMC 最大内存为128GB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有什么反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    请注意 MTFC 16G. APALBH 是16GB 器件。 JEDEC eMMC 5.1标准对存储器密度没有限制、因此该系列中的任何 eMMC 都可以很好地使用。

    此致、

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Macro:

    答对了、所以对于这个外部 eMMC、该系列可以处理的最大存储器大小为128G。

    BTW、我们是否为 J784S4支持其他类型的 eMMC、例如 Samsung 或 MACRONIX eMMC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    只要使用的卡符合 JEDEC 5.1行业规范、无论供应商如何、都应支持该卡。

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、理解。