This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA 4.

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1220509/tda-4

我刷写了软件

www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-LINUX-SK-TDA4VM

我能够获取主机名 J7-EVM。

由于我在同一个网络中有多个主板,我希望更改主机名。 我尝试使用更改主机名

1. hostnamectl 命令

2. VI /etc/hostname 文件

重新启动

重新引导后,更新的主机名不会反映出来。

请帮助永久更新主机名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    使用 hostnamectl 命令仅永久更改主机名,这意味着更改将是临时的,并将在重新引导后恢复。 如果要永久更改/修改主机名,请使用: hostname set-hostname

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    Fabiana Jaimes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hostname 设置为 set-hostname,重新启动后也会消失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    您能否提供您正在运行的更改主机名的确切命令?

    谢谢!

    Fabiana Jaimes