您好、专家!
我们将进行 USB DFU 刷写。
一旦我们更改了 EMMC 开关、我们就能够看到以下日志。
我们在这里还没有发现什么? 看起来像是使用自己的构建文件系统和 TI 预编译文件系统尝试过的。
U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月02日- 00:58:20 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
SPL 初始堆栈用法:13424字节
尝试从 MMC1引导
正在从 MMC 加载环境... 好的
不支持器件9的 init_env!
在 ARM64内核上启动 ATF...
注意:BL31:v2.7 (release):v2.7.0-359-g1309c6c805-dirty
注意:BL31:建造时间:2022年9月8日11:40:36
U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月02日- 00:58:20 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
尝试从 MMC1引导
U-Boot 2021.01-g3983bffabc (2022年12月02日- 00:58:20 +0000)
SoC:AM62X SR1.0 GP
型号:Texas Instruments AM625 SK
EEPROM 在0x50处不可用、正在尝试在0x51处读取
电路板:AM62-SKEVM 修订版 E3
DRAM:2 GiB
MMC@fa10000: 0, MMC@fa00000: 1, MMC@fa20000: 2.
正在从 MMC 加载环境... 好的
输入:串行@2800000
输出:串行@2800000
ERR:串行@2800000
网络:eth0:以太网@8000000port@1
按任意键以停止自动引导:0
切换到分区#0,确定
mmc0 (第0部分)是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
**文件系统类型无法识别**
**文件系统类型无法识别**
**文件系统类型无法识别**
**文件系统类型无法识别**
libfdt FDT_check_header (): FDT_ERR_BADMAGIC
未配置 FDT 存储器地址。 请配置
FDT 地址通过"FDT addr.
正在中止!
错误的 Linux ARM64图像魔法!
=>
如果有任何遗漏、请告诉我。
谢谢。
Suraj.