This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDL:使用 EDGE AI 工具转置错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1222605/tidl-transpose-error-with-edge-ai-tool

我正在尝试使用边缘 ai 转换模型、其中我将得到以下错误  

onnxruntime.capi.onnxruntime_pybind11_state.InvalidArgument:[ONNXRuntimeError]: 2 : invalid_argument :运行 Transspose 节点时返回非零状态代码。 Name:'Transpose_65'状态消息: PERM:[0 2 1]未与输入数据的排名一致:4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否 通过仅指定 CPU 执行提供程序来确认模型在仅 ARM 模式下是否正常工作?

    此致、

    Anand