This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:需要了解 WKUP_GPIO 是否可用作 DRA821中的常规 GPIO

Guru**** 2554780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1222622/dra821u-need-to-know-whether-wkup_gpios-can-be-used-as-a-normal-gpios-in-dra821

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:DRA821

大家好、

   我们在使用 DRA821处理器的设计中使用以太网、CAN、存储器接口等。 我们需要许多 GPIO。 好的、我们想知道是否可以将 WKUP_GPIO 用作普通 GPIO。 是否会执行正常的 GPIO 功能? 如果可以将 WKUP_GPIO 用作普通 GPIO、我们该如何实现呢?

此致、

Jananni Sa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jananni Sa.

    Unknown 说:
    是否可以执行正常的 GPIO 函数?

    GPIO IP 在 WKUP 和 MAIN 域中相同、因此可按类似方式使用。 正常 GPIO 函数是什么意思?

    此致

    Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、您好!  

       否、我只想知道 WKUP_GPIO 是否可用作主域 GPIO。

    此致、

    Jananni Sa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、您好!

      由于我们可以将主域 GPIO 用于 LED 驱动、PGOOD 监测等 我想知道我们是否可以将 WKUP_GPIO 用于 LED 驱动、PGOOD 监控等

    此致、

    Jananni Sa.