This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:尽管查找路径正确、但调试器无法查看库汇编器源代码文件

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1223000/lp-am263-library-assembler-source-code-files-not-visible-for-debugger-although-lookup-pathes-are-correct

器件型号:LP-AM263

您好!

我将使用 Code Composer Studio 12.2和 launchpad LP-AM263x 测试 AM263x。  
为此、我们从 Code Composer Studio 中的可用 SDK (版本8.5.24)导入了一些示例、例如 fsi_loopback_dma_nortos。

这些示例使用 SDK 中预编译的库。


我们的问题是、在我们调试库代码时、Code Composer Studio 无法找到汇编器源代码。


我们正确配置了库源的查找路径。

对于库中的 C 语言文件、调试器可以找到源代码、但是从调试器中找不到汇编器文件。

例如、函数_system_pre_init



问题是什么? 我该怎么做、因为汇编器文件是由调试器找到的?  请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我建议将 CCS 12.1与 SDK 8.5版本一起使用。 您可以在 imports.mak 中查看工具的兼容版本。

    Unknown 说:
    问题是什么? 我该怎么做、因为汇编器文件是由调试器找到的?  请帮助

    让我尝试一下我的终端,并通过 Tommorow 回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh Anand:

    我现在已经检查了以下组合、它们中没有一个函数:

    - CCS 12.1 with SDK 8.5.24:不起作用

    - CCS 12.1 with SDK 8.6.24:不起作用

    - CCS 12.2 with SDK 8.5.24:不起作用

    - CCS 12.2 with SDK 8.6.34:不起作用

    你对 Imports.mak 的详细描述是什么意思? 两个 SDK 的 imports.mak 都具有相同的内容。
    CCS_PATH 配置为1210、因此我认为12.1是更好的选择。

    我希望您也可以在安装时重现此问题。

    此致

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jo:

    我最终得以重现这一问题 这是预期行为,因为_c_int00()的源位于位于 source\kernel\nortos\DPL\R5\boot_armv7r_asm.S.中的汇编文件中 这是一个汇编文件、 只能在 DISASSEMBLY 窗口中查看。