This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64GPEVM:通信问题:串行 COM

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1217886/tmds64gpevm-communication-issue-serial-com

器件型号:TMDS64GPEVM

您好!

我无法通过我的笔记本电脑的 Micro 串行 COM 与 TI AM64x EVM 板进行通信。

SD 卡中已加载了可引导 Linux 和其他二进制文件。 请提供帮助。

谢谢

阿吉特·K·阿吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    您是否已按照此处所述执行设置 UART 终端的步骤

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/EVM_SETUP_PAGE.html#CCS_UART_TERMINAL

    更具体地说、您是否已安装 UART 到 USB 驱动程序?

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    感谢您的回复!

    我已尝试更改开关设置以查看 CC、 根据新的开关(SW2、SW3)设置、CC 每2-3秒就会在 UART 终端上打印一次。

    但是、当我改回原始设置时、在我的 UART 终端上没有发生通信。 请注意、我尚未在笔记本电脑或 Python 上安装 CCS。 之前在我的 UART 终端上发生了没有 CCS/Python 的 UART 通信。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢

    Ajith K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    虽然我提出了安装 UART 的请求、但尚未将其安装到 USB 驱动程序。

    谢谢、Ajith K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    我不知道问题到底是什么。 使用新的开关设置时、您可以看到字符 C 在 UART 上打印。 我不知道您尝试不同开关设置的原因。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    完成这些开关设置后、更改我只是在试验 UART/串行 COM 屏幕上是否显示有任何内容。

    当我改回原始设置时、没有发生通信。 希望这会把它清除。  

    SD 卡包含以下二进制文件:

    /dev/sda1

    mkfs.vfat

    tiboot3.bin'
    'tispl.bin'
    'uEnv.txt'
    'u-boot.img'

    'bcp_rtos.bin'

    顺便说一下、在 SD 卡上、需要使用哪些二进制文件来启动它? 请告知。

    谢谢!

    Ajith K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    按照原始设置、您的意思是将开关设置设置为 SD 卡引导模式。 但当您为电路板加电时、UART 上没有日志?

    顺便说一句,在 SD 卡上,需要哪些二进制文件才能启动? [/报价]

    是的、成功引导需要所有映像。 但 ROM 只需要 tiboot3.bin。 引导 tiboot3.bin 后、它将引导其他映像。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    很抱歉耽误你的时间。

    >>  

    按照原始设置、您的意思是将开关设置设置为 SD 卡引导模式。 但当您为电路板加电时、UART 上没有日志?

    回答:接通电路板的电源时、电路板上未显示任何日志。 就像之前工作时一样、这看起来像是其他一些问题。 请告诉我任何其他故障排除步骤。

    谢谢

    阿吉特·K·阿吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    请告诉我您正在使用的器件类型。 它是 GP 还是 HS-FS 电路板? 此外、您使用的是哪个 PSDK 版本?

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    我已经将 SW2和 SW3电路板设置再次恢复为 SD 卡引导模式、现在将显示以下日志:

    ▒μ A
    U-Boot SPL 2021.01 (2022年11月09日- 11:29:00 +0900)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (了不起的拉姆)
    SPL 初始堆栈用法:13392字节
    ▒μ A
    U-Boot SPL 2021.01 (2022年11月09日- 11:29:00 +0900)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (了不起的拉姆)
    SPL 初始堆栈用法:13392字节
    ▒μ A
    U-Boot SPL 2021.01 (2022年11月09日- 11:29:00 +0900)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (了不起的拉姆)
    SPL 初始堆栈用法:13392字节
     

    这是否意味着 SD 卡内容已损坏? 如果是、请告诉我可以从何处下载 SD 卡可引导二进制文件、以便我可以重新安装它。

    谢谢、Ajith K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    这是一个 GP 板、我认为其器件型号为:TMDS64GPEVM。

    PSDK 版本 不确定。 我尚未安装任何 SDK。

    K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    您能否分享在电路板以 UART 引导模式引导时 UART 终端上附带的 UART 字符串。

    不确定。 我尚未安装任何 SDK。[/报价]

    那么、您是如何在 SD 卡中获取二进制文件的呢? 您是否使用 WIC 映像和闪存工具来刷写 SD 卡?

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经配置了显示 UART 字符串的 Kitty:  
    ▒μ A
    U-Boot SPL 2021.01 (2022年11月09日- 11:29:00 +0900)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (了不起的拉姆)
    SPL 初始堆栈用法:13392字节

    已连接、请找到端口设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    我正在寻找如下所示的字符串

    当您在 UART 引导模式下引导电路板时、会获得此字符串。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    它是:

    ▒01000000011a0000616d36347800000000000000475020200000010000000100CCC.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、在 UART 模式下、屏幕上显示了以下十六进制数据:

    ▒01000000011a0000616d3634780000000000475020200000010000000100CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC01000000011a0000616d3634780000000000475020200000010000000100CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC1000000011CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

    希望这对调试有所帮助!  

    K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    谢谢! 您实际上使用的是 GP 器件。 请查看以下指南

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=AM64x_GP_EVM&node=A__ACJBKVYAQtJ19MJh9H8oPA__linux_academy_am64x__7qm9DIS__LATEST

    由于您使用的是 GP (SR1.0)、因此请确保遵循上述指南中的"在 AM64x SR1.0上引导 SD 卡"一节。

    PSDK 中的预构建映像可从获得

    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    我已按照以下步骤完成 SD 卡引导的切换设置:[希望正确、请确认]

    SD 引导模式

    处理器系列

    此模式用于通过 EVM 上的 SD 卡引导应用程序。

    Bootmode [ 0:7 ](SW2)= 1100 0011.
    Bootmode [ 8:15 ](SW3)= 0110 1100

    SD 引导模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也执行了以下命令,尽管 tar 命令不成功。

    准备 uboot 分区
    $ sudo mount /dev/sdc1 /mnt
    $ sudo cp /BOOT/uEnv.txt /mnt
    $ sudo cp /BOOT/tiboot3.bin /mnt
    $ sudo cp /BOOT/tispl.bin /mnt
    $ sudo cp /BOOT/u-boot.img /mnt/
    $ sudo cp /BOOT/BCP_RTOS.bin /mnt
    $ sudo umount /mnt

    为泌尿系统分区做准备
    $ sudo mount /dev/sdc2 /mnt
    $ sudo tar xf /ROOT/skeliosv3_armhf_seriallogin_210413.tar.xz -C /mnt //文件名随 skelios 的版本而异

    将内核和 devicetree 复制到 uroot 分区
    $ sudo cp /OS/Image /mnt/boot
    $ sudo cp /OS/k3-am642-evm.dtb /mnt/boot
    $ sudo tar xkf /ROOT/linux-5.4.91-g1af1264b70-arm64.tar.gz -C /mnt //文件名不同。"k"选项是必需的。
    $ sudo umount /mnt
    $同步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    希望它是正确的,请确认

    是的、图中显示的开关设置是正确的。

    要准备 SD 卡、可从先前共享的 PSDK 页面链接下载预编译的 WIC 映像。 刷写 WIC 映像后、请确保按照以下链接中的"在 AM64x SR1.0上引导 SD 卡"一节进行操作。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=AM64x_GP_EVM&node=A__ACJBKVYAQtJ19MJh9H8oPA__linux_academy_am64x__7qm9DIS__LATEST

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasant:

    我们不使用板上的 WIC 映像闪存。 您能否告知我、需要将最小二进制文件放入 SD 卡中、以在根分区上使用 bash 提示符在 COM 终端上显示 something? 是否应将 SW2和 SW3开关的设置更改为在 SD 卡中引导? 谢谢、Ajith K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、COM 终端上未显示任何内容。 到目前为止、sdc1已挂载分区中存在以下文件:

    SDC
    |-sdc1 vfat boot 986C-76C1 /platform/mnt/sdc
    `-sdc2 ext4 bd141890-DCC2-42fe-bf50-e1c0435734ee
    mtdbblock0
    root@MFP13560775:/platform/mnt/sdc1
    odb$ tiboot3.bin u-boot.img uboot.env
    系统体积信息 tispl.bin uEnv.txt wiicfg.
    root@MFP13560775:/platform/mnt/sdc1

    如果您可以建议如何挂载 sdc2并执行以下操作、这将非常有用:

    为泌尿系统分区做准备
    $ sudo mount /dev/sdc2 /mnt
    $ sudo tar xf /ROOT/skeliosv3_armhf_seriallogin_210413.tar.xz -C /mnt //文件名随 skelios 的版本而异

    将内核和 devicetree 复制到 uroot 分区
    $ sudo cp /OS/Image /mnt/boot
    $ sudo cp /OS/k3-am642-evm.dtb /mnt/boot
    $ sudo tar xkf /ROOT/linux-5.4.91-g1af1264b70-arm64.tar.gz -C /mnt //文件名不同。"k"选项是必需的。
    $ sudo umount /mnt
    $同步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    是否应将 SW2和 SW3交换机的设置更改为在 SD 卡中启动?

    由于您使用的是 SD 卡、因此请将开关设置保留为 SD 卡。 然后、如果 SD 卡上的引导分区至少包含以下三个二进制文件(tiboot3.bin、tispl.bin、u-boot.img)、那么您应该能够进入 U-Boot 提示符。

    在进入 U-Boot 提示符后、我们继续操作。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

     在 sdc1上安装引导分区后、仅在 COM5上获得以下输出:

    ▒μ A
    U-Boot SPL 2021.01 (2022年11月09日- 11:29:00 +0900)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0--v2021.05 (了不起的拉姆)
    SPL 初始堆栈用法:13392字节

    使用的命令为:

    root@MFP13560775:/platform/mnt > sudo mount /dev/sdc1 /mnt
    root@MFP13560775:/platform/mnt > sudo cp /BOOT/uEnv.txt /mnt
    root@MFP13560775:/platform/mnt > sudo cp /BOOT/tiboot3.bin /mnt
    root@MFP13560775:/platform/mnt > sudo cp /BOOT/tispl.bin /mnt
    root@MFP13560775:/platform/mnt > sudo cp /BOOT/u-boot.img /mnt
    root@MFP13560775:/platform/mnt > sudo cp /BOOT/BCP_RTOS.bin /mnt
    root@MFP13560775:/platform/mnt > sudo umount /mnt
    root@MFP13560775:/platform/mnt > CD /mnt
    根@MFP13560775:/mnt> ls
    硬盘驱动器 SDc1
    root@MFP13560775:/mnt> CD sdc1/
    root@MFP13560775:/mnt/sdc1
    BCP_RTOS.bin 系统体积信息 tispl.bin uEnv.txt wiicfg.
    odb$ tiboot3.bin u-boot.img uboot.env
    root@MFP13560775:/mnt/sdc1 > CD /
    root@MFP13560775:/> sudo mount /dev/sdc2 /mnt
    SDC:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 25 19:33:19 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 25 19:33:19 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 25 19:33:19 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 25 19:33:19 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    SDC:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 25 19:34:21 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 25 19:34:21 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 25 19:34:21 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 25 19:34:21 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    SDC:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 25 19:36:25 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 25 19:36:25 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 25 19:36:25 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 25 19:36:25 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    SDC:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 25 19:37:27 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 25 19:37:27 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 25 19:37:27 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 25 19:37:27 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    Mount:/dev/sdc2:无法读取超级块
    root@MFP13560775:/> sudo mount /dev/sdc2 /platform/mnt
    Mount:/dev/sdc2:无法读取超级块
    root@MFP13560775:/>

    我无法按照上述错误在/dev/sdc2上安装根分区。

    如有任何帮助,将不胜感激。

    -谢谢,Ajith K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    我将把查询转给我们的主题专家。

    谢谢。

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasant:

    您可以分享最新的 TI 二进制、以便我可以替换 SD 卡的引导分区/dev/sdc1中的现有二进制。

    今天,我可以安装根分区/dev/sdc2 ,但 tar XF 提取 commad 是不成功的。

    …………

    tar: etc/ssl/certs/d-trust_Root_Class_3_CA_2_2009.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R5.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/AffirmTrust_Premium_ecc.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/威 瑞信_Universal_Root_Certificate_Authority.pem:can't unlink:read-
    tar: etc/ssl/certs/Toshiba.cer.pem : can't unlink : read-only file system (tar: etc/ssl/Certs/Toshiba.cer.pem:无法取消链接:只读文件系统)
    tar: etc/ssl/Certs/GeoTrust_Primary_Certification_Authority_-_G2.pem:无法取消链接:Read-On
    tar: etc/ssl/Certs/QuoVadis_Root_CA_3.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/Hellenic_and_Research_Institutes_ECC_RootCA_2015.pem:can't u
    tar: etc/ssl/certs/emsign_ECC_Root_CA_-_G3.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/Trustwave_Global_Certification_Authority.pem:不能取消链接:只读 fi
    tar: etc/ssl/certs/cybertrust_Global_Root.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/GlobalSign_Root_CA.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/TeliaSonera_Root_ca_v1.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/SecureSign_RootCA11.pem: can't unlink : read-only file system (tar: etc/ssl/Certs/SecureSign_RootCA11.pem:无法取消链接:只读文件系统)
    TAR:etc/ssl/Certs/DigiCert_High_Assurance _EV_Root_CA.pem:无法取消链接:只读文件 sys
    tar: etc/ssl/Certs/GlobalSign_Root_CA_-_R6.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/DigiCert_assided_ID_Root_CA.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/szAFIR_root_CA2.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/go_dd_daddy_Class_2_CA.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/amazon_Root_CA_3.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/emSign_Root_CA_-_C1.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/ec-ac.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/AffirmTrust_Premium.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/Entrust_Root_Certificate_Authority_-_G4.pem:不能取消链接:只读 f
    tar: etc/ssl/Certs/DigiCert_Global_Root_G2.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/GlobalSign_Root_CA_-_R3.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/Izenpe.com.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/USERTrust_RSA_Certification_Authority.pem:不能取消链接:只读文件
    tar: etc/ssl/certs/gts_Root_r4.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/amazon_Root_CA_2.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/comodo_Certification_Authority.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_ECC.pem:不能取消链接:只读
    tar: etc/ssl/certs/comodo_ecc_Certificate_Authority.pem:无法取消链接:只读文件 sys
    tar: etc/ssl/certs/twca_Global_Root_CA.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/Actalis_Authentication_Root_CA.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/amazon_Root_CA_1.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/gts_Root_r2.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/e-Szigno_Root_CA_2017.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/QuoVadis_Root_CA_2.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/UCA_Global_G2_Root.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/kongkong_Post_Root_CA_3.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/OISTE_WISeKey_Global_Root_GC_CA.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/certSIGN_Root_CA_G2.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/ePKI_Root_Certificate_Authority.pem:can't unlink:read-only file syst
    tar: etc/ssl/certs/Trusts/TrustCor_ROOTCERT_CA-1.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/go_dd_Root_Certificate_Authority___G2.pem:无法取消链接:只读 fi
    tar: etc/ssl/Certs/IdenTrust_Public_Sector_Root_CA_1.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/SSL.com_Root_Certification_Authority_ECC.pem:不能取消链接:只读 fi
    tar: etc/ssl/Certs/Certum_Trusted _Network_CA.pem:can't unlink:read-only file system (tar: etc/ssl/Certs/Certs_Trusted _Network_CA.pem:无法取消链接:只读文件系统。
    tar: etc/ssl/Certs/Naver_Global_Root_Certification_Authority.pem:不能取消链接:只读 f
    tar: etc/ssl/Certs/Entrust_Root_Certificate_Authority_-_EC1.pem:不能取消链接:只读
    tar: etc/ssl/certs/Entrust.net_Premium_2048_Secure_Server_CA.pem:无法取消链接: read-only f
    tar: etc/ssl/Certs/Security_Communication_Root_CA.pem:can't unlink:read-only file system (tar: etc/ssl/Certs/Security_Communication_Root_CA.pem:无法取消链接:只读文件系统)
    tar: etc/ssl/Certs/Entrust_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem:不能取消链接:只读 f
    tar: etc/ssl/certs/d-trust_Root_Class_3_CA_2_ev_2009.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/Certigna.pem : can't unlink : read-only file system (tar: etc/ssl/Certs/certigna.pem:无法取消链接:只读文件系统)
    tar: etc/ssl/certs/Secure_Global_ca.pem : can't unlink : read-only file system (tar: etc/ssl/Certs/secure_Global_ca.pem:无法取消链接:只读文件系统)
    TAR:etc/ssl/Certs/NetLock_Arany_=Class_Gold=_F\305\221tan\303\272s\303\255tv\303\241ny.pem:
    tar: etc/ssl/Certs/SwissSign_Silver_CA_-_G2.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/DigiCert_assided_ID_Root_G2.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/certSIGN_root_ca.pem:不能取消链接:只读文件系统
    TAR:etc/ssl/Certs/Trust/Trustwave_Global_ECC_P256_Certification_Authority.pem:无法取消链接:rea.
    tar: etc/ssl/Certs/global_Chambersign_Root_-_2008.pem:can't unlink:read-only file system
    tar: etc/ssl/certs/ACCVRAIZ1.pem: can't unlink : read-only file system (tar: etc/ssl/Certs/ACCVRAIZ1.pem:无法取消链接:只读文件系统)
    tar: etc/ssl/certs/comodo_aaa_Services_root.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/Trustcor_eca-1.pem: can't unlink : read-only file system (tar: etc/ssl/certs/Trusts/Trustcor_eca-1.pem:无法取消链接:只读文件系统)
    tar: etc/ssl/Certs/T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/uca_Extended_Validation_Root.pem:无法取消链接:只读文件系统
    Tar:etc/ssl/Certs/Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofeion_CIF_A62634068.pem:Can't Unl
    tar: etc/ssl/Certs/microsoft_ecc_Root_Certificate_Authority_2017.pem:无法取消链接:已读
    tar: etc/ssl/Certs/DigiCert_Global_Root_G3.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/QuoVadis_Root_CA.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/E-Tugra_Certification_Authority.pem:can't unlink:read-only file system (tar: etc/ssl/Certs/E-Tugra_Certification_Authority.pem:无法取消链接:只读文件系统)
    tar: etc/ssl/Certs/Staat_der_Nederlanden_ev_Root_CA.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/Atos_TrustedRoot_2011.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/SecureTrust_CA.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/DigiCert_Trusted _Root_G4.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/dst_Root_CA_X3.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/ac_raiz_FNMT-rcm.pem :不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/AffirmTrust_Commercial.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/emsign_ECC_Root_CA_-_C3.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/twca_Root_Certificate_Authority.pem:can't unlink:read-only file syst
    tar: etc/ssl/certs/SSL.com_Root_Certification_Authority_RSA.pem:不能取消链接:只读 fi
    tar: etc/ssl/certs/comodo_RSA_Certificate_Authority.pem : can't unlink : read-only file sys.
    tar: etc/ssl/Certs/DigiCert_assided_ID_Root_G3.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/Chambers_of_Commerce_Root_-_2008.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/OISTE_WISeKey_Global_Root_GB_CA.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/Security_Communication_RootCA2.pem:can't unlink:read-only file system (tar: etc/ssl/Certs/security_Communication_RootCA2.pem:无法取消链接:只读文件系统)
    tar: etc/ssl/Certs/GlobalSign_ECC_Root_CA_-_R4.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/SSL.com_EV_Root_Certification_Authority_RSA_R2.pem:无法取消链接: read-o.
    tar: etc/ssl/Certs/gdca_TrustAUTH_R5_root.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/Certigna_Root_CA.pem:can't unlink:read-only file system (tar: etc/ssl/Certs/certigna_Root_CA.pem:无法取消链接:只读文件系统)
    tar: etc/ssl/certs/microsec_e-Szigno_Root_CA_2009.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/isrg_Root_X1.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/Hellenic_Academy_and_Research_Institutes_RootCA_2015.pem:can't unlin
    tar: etc/ssl/certs/gts_Root_r1.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/IdenTrust_Commercial_Root_CA_1.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/tubitak_Kamu_SM_SSL_Kok_Sertifikasi_-_Surum_1.pem:can't unlink:read-on
    tar: etc/ssl/certs/toshibaca.cer.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/bubyy_Class_3_Root_CA.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/emSign_Root_CA_-_G1.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/bubyy_Class_2_Root_CA.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/amazon_Root_CA_4.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/Staat_der_Nederlanden_Root_CA_-_G3.pem:不能取消链接:只读文件 sys
    tar: etc/ssl/Certs/Certum_Trusted _Network_CA_2.pem:can't unlink:read-only file system (tar: etc/ssl/Certs/Certum_Trusted _Network_CA_2.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/microsoft_RSA_Root_Certificate_Authority_2017.pem:无法取消链接:已读
    tar: etc/ssl/certs/cfca_ev_root.pem : can't unlink : read-only file system (tar: etc/ssl/Certs/cifca_ev_root.pem:无法取消链接:只读文件系统)
    tar: etc/ssl/Certs/Hellenic_Academy_and_Research_Institutes_RootCA_2011.pem:can't unlin
    tar: etc/ssl/Certs/DigiCert_Global_Root_CA.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/Entrust_Root_Certificate_Authority.pem : can't unlink : read-only file s
    tar: etc/ssl/Certs/GlobalSign_Root_CA_-_R2.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/Trusts/TrustCor_ROOTCERT_CA-2.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/USERTrust_ECC_Certificate_Authority.pem : can't unlink : read-only file (tar:etc/certs/USERTrust_ECC_Certification_Authority.pem:无法取消链接:只读文件)
    tar:etc/ssl/Certs/Trustwave_Global_ECC_P384_Certification_Authority.pem:无法取消链接:rea.
    tar: etc/ssl/Certs/Network_Solutions_Certificate_Authority.pem:can't unlink:read-only fil
    tar: etc/ssl/certs/AffirmTrust_Networking.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/gts_Root_r3.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/QuoVadis_Root_CA_2_G3.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/swissSign_Gold_CA_-_G2.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/xramp_Global_CA_Root.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/T-TeleSec_GlobalRoot_Class_2.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/Baltimore_CyberTrust_Root.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/QuoVadis_Root_CA_1_G3.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/trustis_fps_Root_CA.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/QuoVadis_Root_CA_3_G3.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs/Starfield_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem:无法取消链接:只读 f
    tar: etc/ssl/Certs/Starfield_Services_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem:无法取消链接:re
    tar: etc/ssl/certs/ca_dsig_Root_r2.pem:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/starfield_Class_2_ca.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/ssl/certs/kongkong_Post_Root_CA_1.pem:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/localtime:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/rc5.d/S01dbus:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/rc5.d/s01avahi-daemon: can't unlink : read-only file system (tar:etc/rc5.d/s01avahi-daemon 无法取消链接:只读文件系统)
    tar: etc/rc5.d/s01console-setup.sh:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/rc5.d/s01ssh: can't unlink : read-only file system (tar: etc/rc5.d/s01ssh:无法取消链接:只读文件系统)
    tar: etc/rc5.d/s01cron: can't unlink : read-only file system (tar: etc/rc5.d/s01cron:无法取消链接:只读文件系统)
    tar: etc/rc5.d/S01haveged:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/rc5.d/s01sudo:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/rc5.d/s01rsyslog:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/view.it.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/mpif90:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/alternatives/cpp: can't unlink : read-only file system
    tar: etc/solares/rvim:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/vi.fr.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/open:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/view.da.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/alternatives/pico.1.gz: can't unlink : read-only file system
    tar: etc/solares/vimdiff:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/alternatives/cc: can't unlink : read-only file system
    tar: etc/solares/mpiCC:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/ex.ru.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/lzgrp:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/builtins.7.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/view.fr.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/ex.it.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/view.ru.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/editor.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/RMT:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/mpirun:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/lzegrep:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/rlogin:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/supervisels/pager.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/editor:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/mt:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/pico :不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/view.pl.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/lzdiff:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/mt.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/nawk.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/mpiexec:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/mpicxx:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/f77:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/nawk:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/vi.de.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/ex.1.gz: can't unlink : read-only file system
    tar: etc/solares/awk:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/ex.de.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/lzfgrp:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/lzless:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/ex:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/vim:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/lzcat:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/replaces/vi.1.gz: can't unlink : read-only file system
    tar: etc/solares/RMT.8.gz: can't unlink : read-only file system
    tar: etc/alternatives/C89: can't unlink: read-only file system
    tar: etc/solares/c99:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/vi.pl.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/view.ja.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/lzmore:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/replaces/vi.da.1.gz: can't unlink : read-only file system
    tar: etc/solares/lzcmp: can't unlink: read-only file system
    tar: etc/replaces/vi.ja.1.gz: can't unlink : read-only file system
    tar: etc/solares/awk.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/vi.ru.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/mpic++:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/vi.it.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/lzma:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/alternatives/view: can't unlink: read-only file system
    tar: etc/fternatives/fonts-japanese - gothed.ttf: can't unlink : read-only file system
    tar: etc/alternatives/mpifort: can't unlink: read-only file system
    tar: etc/solares/rcp:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/ex.fr.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/alternatives/pager:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/mpif77:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/rview:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/ex.da.1.gz: can't unlink : read-only file system
    tar: etc/solares/ex.pl.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/unlzma:无法取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/view.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/f95:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/alternatives/mpi: can't unlink : read-only file system
    tar: etc/solares/vi:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/view.de.1.gz:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/solares/ex.ja.1.gz: can't unlink : read-only file system
    tar: etc/solares/rsh:不能取消链接:只读文件系统
    tar: etc/xdg/systemd/user: can't unlink : read-only file system (tar: etc/xdg/systemd/user:无法取消链接:只读文件系统)
    tar: dev/stdin: can't ununlink : read-only file system
    tar: dev/stderr:无法取消链接:只读文件系统
    tar: dev/fd:无法取消链接:只读文件系统
    tar: dev/stdout:无法取消链接:只读文件系统
    tar: usr/bin: can't utime: read-only file system (tar: usr/bin:无法 utime:只读文件系统)
    tar: usr/bin:不能将所有权更改为 uid 0, gid 0:只读文件系统
    tar: usr/bin:不能将模式更改为 rwxr-x:只读文件系统
    tar: usr: can't utime: read-only file system
    tar: usr:无法将所有权更改为 uid 0, GID 0:只读文件系统
    tar: usr:无法将模式更改为 rwxr-xR:只读文件系统
    tar:root/temp/lib/modules/5.10.41:无法 utime:只读文件系统
    tar:root/temp/lib/modules/5.10.41:不能将所有权更改为 uid 0、GID 0:只读文件
    tar: root/temp/lib/modules/5.10.41:无法将模式更改为 rwxr-xr-xr-x:只读文件系统
    tar: root/temp/lib/modules: can't utime :只读文件系统
    tar:root/temp/lib/modules:不能将所有权更改为 uid 0、GID 0:只读文件系统
    tar: root/temp/lib/modules:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar:root/temp/lib:不能 utime:只读文件系统
    tar:root/temp/lib:不能将所有权更改为 uid 0、GID 0:只读文件系统
    tar: root/temp/lib:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: root/temp: can't utime :只读文件系统
    tar: root/temp:不能将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: root/temp:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: root:不能 utime:只读文件系统
    tar: root:不能将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/rc2.d:不能 utime:只读文件系统
    tar: etc/rc2.d:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/rc2.d:无法将模式更改为 rwxr-xR:只读文件系统
    tar: etc/Runit/runsvdir/default: can't utime: read-only file system (tar: etc/Runit/runsvdir/default:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/Runit/runsvdir/default:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/Runit/runsvdir/default:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/Runit/runsvdir: can't utime: read-only file system (tar: etc/Runit/runsvdir:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/Runit/runsvdir:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/Runit/runsvdir:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/Runit: can't utime: read-only file system (tar: etc/Runit :无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/Runit:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/Runit:无法将模式更改为 rwxr-x:只读文件系统
    tar: etc/rc1.d: can't utime: read-only file system (tar: etc/rc1.d:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/rc1.d:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/rc1.d:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/sysctl.d: can't utime: read-only file system (tar: etc/sysctl.d:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/sysctl.d:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/sysctl.d:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/sv/ssh/log: can't utime: read-only file system
    tar: etc/sv/ssh/log:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/sv/ssh/log:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/sv/ssh: can't utime: read-only file system (tar: etc/sv/ssh:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/sv/ssh:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/sv/ssh:无法将模式更改为 rwxr-x:只读文件系统
    tar: etc/sv: can't utime: read-only file system
    Tar:etc/SV:无法将所有权更改为 uid 0、GID 0:只读文件系统
    tar: etc/SV:无法将模式更改为 rwxr-x:只读文件系统
    tar: etc/rcs.d: can't utime: read-only file system (tar: etc/rcs.d:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/rcs.d:无法将所有权更改为 uid 0, GID 0:只读文件系统
    tar: etc/rc.d:无法将模式更改为 rwxr-x:只读文件系统
    tar: etc/rc3.d: can't utime: read-only file system (tar: etc/rc3.d:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/rc3.d:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/rc3.d:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/dhcpr/dhclient-enter-hooks.d: can't utime: read-only file system
    tar: etc/dhcp-enter-hooks.d:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读 fil
    tar: etc/dhcp-enter-hooks.d:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/dhcpr/dhclient-exit-hooks.d: can't utime: read-only file system
    tar: etc/dhcp-exit-hooks.d:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件
    tar: etc/dhcp-client-exit-hooks.d:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/DHCP: can't utime: read-only file system (tar: etc/DHCP:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/dhcp:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/dhcp:无法将模式更改为 rwxr-x:只读文件系统
    tar: etc/rc6.d: can't utime: read-only file system
    tar: etc/rc6.d:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/rc6.d:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/RC4.d: can't utime: read-only file system (tar: etc/RC4.d:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/RC4.d:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/RC4.d:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/systemd/system/Getty.target.wikes: can't utime: read-only file system
    tar: etc/systemd/system/Getty.target.wands:不能将所有权更改为 uid 0,GID 0:读
    tar: etc/systemd/system/Getty.target.wikes:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件
    tar: etc/systemd/system/sysinit.target.wikes: can't utime: read-only file system (tar: etc/system/system/sysinit.target.wikes:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/systemd/system/sysinit.target.wants:不能将所有权更改为 uid 0,GID 0:读取-
    tar: etc/systemd/system/sysinit.target.wikes:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读 fil
    tar: etc/systemd/system/sockets.target.wikes: can't utime: read-only file system (tar:etc/system/system/sockets.target.wikes)
    tar: etc/systemd/system/sockets.target.wikes:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:读取-
    tar: etc/systemd/system/sockets.target.wikes:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读 fil
    tar: etc/systemd/system/timers.target.wikes: can't utime: read-only file system
    tar: etc/systemd/system/timers.target.wikes:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:读
    tar: etc/systemd/system/timers.target.wikes:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件
    tar: etc/systemd/system/multi-user.target.wikes: can't utime: read-only file system
    tar: etc/systemd/system/multi-user.target.wands:不能将所有权更改为 uid 0,GID 0: re
    tar: etc/systemd/system/multi-user.target.wikes:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读
    tar: etc/systemd/system/network-online.target.wikes:不能 utime:只读文件系统
    tar: etc/systemd/system/network-online.target.wikes:无法将所有权更改为 uid 0,gid 0
    tar: etc/systemd/system/network-online.target.wikes:无法将模式更改为 rwxr-xr-x: read-o.
    tar: etc/systemd/system/default.target.wikes: can't utime: read-only file system
    tar: etc/systemd/system/default.target.wikes:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:读取-
    tar: etc/systemd/system/default.target.wikes:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读 fil
    tar: etc/systemd/system: can't utime: read-only file system (tar: etc/systemd/system:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/systemd/system:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/systemd/system:无法将模式更改为 rwxr-xR:只读文件系统
    tar: etc/systemd: can't utime: read-only file system (tar: etc/systemd:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/systemd:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/systemd:无法将模式更改为 rwxr-x:只读文件系统
    tar: etc/rc0.d: can't utime: read-only file system (tar: etc/rc0.d:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/rc0.d:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/rc0.d:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/modules-load.d: can't utime: read-only file system (tar: etc/modules-load.d:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/modules-load.d:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/modules-load.d:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/fonts/conf.d: can't utime: read-only file system (tar: etc/fonts/conf.d:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/fonts/conf.d:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/fonts/conf.d:无法将模式更改为 rwxr-x:只读文件系统
    tar: etc/fonts: can't utime: read-only file system (tar: etc/fonts:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/fonts:不能将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/fonts:不能将模式更改为 rwxr-x:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs:不能 utime:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs:不能将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/ssl/Certs:不能将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/ssl : can't utime: read-only file system (tar: etc/ssl :无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/ssl:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/ssl:无法将模式更改为 rwxr-x:只读文件系统
    tar: etc/rc5.d: can't utime: read-only file system (tar: etc/rc5.d:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/rc5.d:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/rc5.d:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/alternations: can't utime: read-only file system
    tar: etc/alternatives: cannot change ownership to uid 0, GID 0: read-only file system
    tar: etc/alternations: can't change mode to rwxr-xr-x: read-only file system
    tar: etc/xdg/systemd: can't utime: read-only file system
    tar: etc/xdg/systemd:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/xdg/systemd:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: etc/xdg: can't utime: read-only file system (tar: etc/xdg:无法 utime:只读文件系统)
    tar: etc/xdg:不能将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc/xdg:无法将模式更改为 rwxr-x:只读文件系统
    tar: etc: can't utime: read-only file system
    tar: etc:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: etc:无法将模式更改为 rwxr-xr-x:只读文件系统
    tar: dev:不能 utime:只读文件系统
    tar: dev:无法将所有权更改为 uid 0,GID 0:只读文件系统
    tar: dev:无法更改模型
    二进制可选
    引导程序
    开发根目录
    ETC 运行
    主间隔
    initrd.img skeliosv4_arm64_bcs_openamp_uc3sample_addpkg_221025.tar.gz
    initrd.img.old srv
    库系统
    媒体温度
    MNT USR

    ...

    root@MFP13560775:/mnt/sdc2安装
    /old_root 类型 ext4 (rw、relatime)上的/dev/ram1
    /dev/sda2 on / type ext4 (rw、relat论 me、nodelalloc、nodelall、data=有序)
    /platform 上的/dev/sda13类型 ext4 (rw、relat论 me、nodelalloc、nodelall、data=ordered)
    /devtmpfs 在/dev 类型上的 devtmpfs (rw、relot性、size=1906228k、nr_inodes=476557、mode=755)
    tmpfs on /run 类型 tmpfs (rw、relatime)
    /sys 类型 sysfs (rw、relatime)上的 sysfs
    在/sys/fs/cgroup 上键入 tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
    /sys/fs/cgroup/memsys 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、relotime、cpu、cpuacct、memory)
    proc on /proc 类型 proc (rw、nosuid、nodev、noexec、relative me)
    /sys/kernel/security 上的 securityfs 类型 securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatism)
    /dev/shm 上的 tmpfs 类型 tmpfs (rw、nosuid、nodev)
    /dev/pts 上的 devpts 类型 devpts (rw、nosuid、noexec、relotime、gid=5、mode=620、ptmxmode=000)
    /run/lock 上的 tmpfs 键入 tmpfs (rw、nosuid、nodev、noexec、relatime、size=5120k)
    /sys/fs/cgroup/systemd 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relotme、xattr、release_
    /sys/fs/cgroup/cpuset 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relotime、cpuset)
    /sys/fs/cgroup/blkio 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relotime、blkio)
    /sys/fs/cgroup/devices 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relotime、devices)
    /sys/fs/cgroup/freezer 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relotime、freezer)
    /sys/fs/cgroup/perf_event 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relotime、perf_event)
    /sys/fs/cgroup/pids 上的 cgroup 类型 cgroup (rw、nosuid、nodev、noexec、relotime、pid)
    /dev/mqueue 上的 mqueue 类型 mqueue (rw、relotime)
    /sys/kernel/debug 上的 DebugFS 类型 debugfs (rw、relatime)
    /sys/fs/fuse/connections 上的 fusectl 类型 fusectl (rw, relateme)
    /ROLLBACK 上的/dev/sda3类型 ext4 (rw、relat论 me、nodelalloc、nobrail、data=ordered)
    ramfs on /ramdisk 类型 ramfs (rw、relatime、size=100m)
    /dev/sda5 on /work type ext4 (rw、relat论 me、nodelalloc、nodelall、data=ordered)
    /registration 类型 ext4上的/dev/sda6 (rw、relat论 me、nodelalloc、nodelall、data=ordered)
    /dev/sda7 on /backup 类型 ext4 (rw、relat论 me、nodelalloc、nodelall、data=ordered)
    /imagedata 类型 ext4上的/dev/sda8 (rw、relat论 me、nodelalloc、nodelall、data=已排序)
    /application type ext4上的/dev/sdb9 (rw、relat论 me、nodelalloc、nodelall、data=ordered)
    /dev/mapper/enc_encryption 上/encryption type ext4 (RW,relat论 me,nodelalloc,nodrear,data=o.
    /dev/sdb12 on /storage type ext4 (rw、relat论 me、nodelalloc、nodelall、data=ordered)
    /run/user/0上的 tmpfs 类型 tmpfs (rw、nosuid、nodev、relotime、size=381936k、mode=700)
    /sys/kernel/config 上的 configfs 类型 configfs (rw、relatime)
    /platform/mnt/sdc1上的/dev/sdc1类型 vfat (rw、relotime、gid=2000、fmask=0000、dmask=0000、allow_unt-ro)
    /platform/mnt/sdc2上的/dev/sdc2类型 ext4 (ro、relat论 me、data=ordered)

    root@MFP13560775:/mnt>df -HT
    Filesystem Type size used avail usage% loaded on
    /dev/root ext4 46M 34M 11M 77%/old_root
    /dev/sda2 ext4 6.2G 4.8G 1.1G 83%/
    /dev/sda13 ext4 4.7G 82M 4.4G 2%/平台
    devtmpfs devtmpfs 1.9G 4.0K 1.9G 1%/dev
    tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1%/运行
    tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0%/sys/fs/cgroup
    tmpfs tmpfs 1.9G 29M 1.8G 2%/dev/shm
    tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0%/run/lock
    /dev/sda3 ext4 6.2G 1.6G 4.3G 27%/回滚
    /dev/sda5 ext4 14G 1.1G 13G 8%/工作
    /dev/sda6 ext4 2.8G 852M 1.8G 32%/注册
    /dev/sda7 ext4 949M 1.3M 883M 1%/backup
    /dev/sda8 ext4 19G 59M 18g 1%/imagedata
    /dev/sdb9 ext4 94G 75M 89G 1%/应用程序
    /dev/mapper/enc_encryption ext4 964M 2.8m 935M 1%/加密
    /dev/sdb12 ext4 295G 64M 280g 1%/存储
    tmpfs tmpfs 373m 0 373m 0%/run/user/0
    /dev/sdc1 vfat 133M 3.4m 130M 3%/platform/mnt/sdc1
    /dev/sdc2 ext4 2.1G 517M 1.5G 27%/platform/mnt/sdc2

    root@MFP13560775:/mnt> lsblk -f
    名称 FSType 标签 UUID 挂载点
    SDA 信号
    |-sda1.
    |-sda2 ext4 0d1fb479-c0fe-47fe-b41d-1733c81e3a10 /
    |-sda3 ext4 f93b466f-10b7-49ac-9649-111275fac2ee /reroll
    |- SDA4.
    |-sda5 ext4 bff71b85-a054-4404-b2ad-0e3c0314b0ec /work
    |-sda6 ext4 446a6fc3-7947-4186-b78a-e97477a15861 /注册
    |-sda7 ext4 43b850bb-80e4-4b71-b84a-d01856f10ca2 /backup
    |-sda8 ext4 ae960403-ad80-4e50-b7a2-a4fedc3bceb5 /imagedata
    |-sda9 ext4 9b9428c1-6537-4e9b-8ebd-e2e2d6d83eaf
    |-sda10 crypto_LU 1f39264b-e4c7-4c0f-85dd-126df3669a35.
    |`- enc_encryption
    ext4 9adfdf32-ba21-4132-9eda-559546b6acca /encryption
    |- sda11 swap 6ecd166b-a5aa-43d2-b027-3ca2beb62d78 [交换]
    |-sda12 ext4 20f918f8-618b-4c4b-9c27-33ea3672a339.
    `-sda13 ext4 dbbefca6-c893-4cc7-9d78-396bcb8e79cd /platform
    SDB
    |-sdb1.
    |-sdb2 ext4 da6ee4a8-bb4f-40bf-8b39-49be82f0b70e.
    |-sdb3 ext4 325fadf7-e2eb-4547-b9a5-8815803493c2.
    这是一个很好的例子
    |-sdb5 ext4 100a5a81-6ee3-4ecb-bbbc-f59e2bce96cd
    |-sdb6 ext4 3d456b2f-c884-4cb3-8c55-80066a8363d6.
    |-sdb7 ext4 c1b190990-0e08-43d8-80bd-00e0c3d56bb8.
    |-sdb8 ext4 adfdd347-f7d8-4ced-850A-d81607d9a607.
    |-sdb9 ext4 68da55a3-8cd3-4ef3-9525-80670674fe4e /应用程序
    |-sdb10 ext4 5da8627f-e6d4-4d4a-8aa2-d508fb6780ab
    |-sdb11 swap 789b5724-f2f9-447f-a5aa-363ae4de13c8.
    |-sdb12 ext4 8b1b3400-0a27-4ae1-8a50-03f9e192577e /存储
    `ć-sdb13 ext4 a1e23551-7cdd-4f8c-8dff-b3b77ab4a876
    SDC
    |-sdc1 /platform/mnt/sdc
    `-sdc2 /platform/mnt/sdc

    root@MFP13560775:/mnt> ls -LRT
    共计24.
    drwxrwxrwx 4根可信16384 12月31日1969 sdc1
    drwxrwxrwx 3 root 可信4096 4月25日18:45硬盘
    drwxr-xr-x 16根目录4096 Apr 26 12:09 sdc2.
    根@MFP13560775:/mnt>

    ——谢谢,Ajith K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    我在下面附加了启动分区二进制文件。 希望它有所帮助!

    e2e.ti.com/.../boot_2D00_partition.zip

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢推出最新的 TI 可启动二进制文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasant:

    很高兴通知您 TIARM64 (TMDS64GPEVM)板将使用最新的 TI 可引导二进制文件启动。

    非常感谢!

    此致、

    阿吉特·K·阿吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是板的 COM (COM5)窗口中的日志:

    U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:55:03 +0000)
    冷启动时重置到权变措施 ErrataID:i2331
    正在重置...

    U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:55:03 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    SPL 初始堆栈用法:13424字节
    尝试从 MMC2引导
    警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败
    警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败
    警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败
    警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败
    在 ARM64内核上启动 ATF...

    注意:BL31:v2.7 (release):v2.7.0-359-g1309c6c805-dirty
    注意:BL31:建造时间:2022年12月14日11:49:05
    I/TC:
    I/TC:OP-TEE 版本:3.19.0-15-gd6c5d0037 (gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1 Wed Dec 14 11:53:26 UTC 2022 Aarch64
    I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!
    I/TC:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
    I/TC:主 CPU 正在初始化
    I/TC:SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    I/TC:Huk 已初始化
    I/TC:已激活 SA2UL 器件
    I/TC:为 GP 器件修复 SA2UL 防火墙所有者
    I/TC:为 SA2UL TRNG 器件启用防火墙
    I/TC:SA2UL TRNG 已初始化
    I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化
    I/TC:主 CPU 切换到正常全局启动

    U-Boot SPL 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:53:57 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
    尝试从 MMC2引导
    警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败
    警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败


    U-Boot 2021.01-g3983bffabc (2022年12月14日- 11:53:57 +0000)

    SoC:AM64X SR1.0 GP
    模型:德州仪器 AM642 EVM
    电路板:AM64-GPEVM 修订版 B
    DRAM:2 GiB
    NAND:0 MiB
    MMC@fa10000: 0, MMC@fa00000: 1.
    正在从 FAT 中加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    ERR:串行@2800000
    网络:eth0:以太网@8000000port@1
    按任意键以停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    加载"boot.scr"失败
    1490字节在2ms 内读取(727.5 KiB/s)
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc1导入环境...
    正在运行 uenvcmd ...
    1字节在3ms (0字节/s)内读取
    已经设置。
    加载"/boot/Image "失败
    加载"/boot/k3-am642-evm.dtb "失败
    libfdt FDT_check_header (): FDT_ERR_BADMAGIC
    未配置 FDT 存储器地址。 请配置
    FDT 地址通过"FDT addr.

    "命令。
    正在中止!
    错误的 Linux ARM64图像魔法!
    =>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题仍然是:如何获得 u-boot 提示符? 我的意思是,根本? 如$ root/>请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

    很高兴知道共享的映像正在工作。 接下来、我从日志中看到您已经看到 U-Boot 提示符。 我认为您需要的是 Linux shell 提示符。 如果是这样,当 SD 卡的根分区包含有效的文件系统时,将会出现此 shell 提示。

    关于这一点、您是否有自己想要引导的自定义文件系统? 我看到您正在尝试解压缩一些名为  skeliosv3_armhf_seriallogin_210413.tar.xz 的 tar 文件。 这是您的自定义文件系统吗?

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    是的、我们确实有自己的自定义文件系统: skeliosv4_arm64_bcs_openamp_uc3sample_addpkg_221025.tar.gz。

    但是,装入根分区时出现一些错误;有时装入错误或 tar 提取失败。 当我检查磁盘的大小时、它有足够的内存空间来保存解压缩的 Linux 文件系统。   

    请再次在下面找到最后的错误日志:

    root@MFP13560775:/> sudo cp boot/ uEnv.txt /mnt
    root@MFP13560775:/> sudo cp boot/ tiboot3.bin /mnt
    root@MFP13560775:/> sudo cp boot/ tispl.bin /mnt
    root@MFP13560775:/> sudo cp boot/u-boot.img /mnt
    root@MFP13560775:/> sudo cp boot/ BCP_RTOS.bin /mnt
    root@MFP13560775:/> sudo umount /mnt
    root@MFP13560775:/>
    root@MFP13560775:/>
    Root@MFP13560775:/> sudo mousdc:重试计数2 (最多5)
    2023 Apr 27 14:26:30 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 27 14:26:30 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 27 14:26:30 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 27 14:26:30 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    NT /dev/sdc2 /mnt
    SDC:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 27 14:27:32 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 27 14:27:32 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 27 14:27:32 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 27 14:27:32 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    SDC:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 27 14:29:36 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 27 14:29:36 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 27 14:29:36 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    2023 Apr 27 14:29:36 MFP13560775 sdc:重试计数2 (最大5)
    SDC:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 27 14:30:38 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 27 14:30:38 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 27 14:30:38 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    2023 Apr 27 14:30:38 MFP13560775 sdc:重试计数4 (最大5)
    Mount:/dev/sdc2:无法读取超级块
    root@MFP13560775:/>

    请分享您的想法、这可能是什么原因造成的?

    ——谢谢,Ajith K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您最初对串行终端的查询似乎已解决。
    我建议您将您的新问题发布到新的 e2e 主题。
    此致!
    -hong