This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745:TMS320C6745

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1223344/tms320c6745-tms320c6745

器件型号:TMS320C6745

我们  使用的是具有 CSS 版本5.5的 TI DSP 处理器 TMS320C6745, 而 DSP BIO RTOS 也与 project 一起使用。 整个 应用程序 在 Windows 7上运行。 现在 我们已经 迁移到新的 PC/笔记本电脑与 Windows 10 和 CSS 版本12.2 . 这里 我无法运行 CSS 版本5.5中开发的代码或项目。 如何解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里 无法运行我的代码或在 CSS 版本5.5中开发的项目。 如何解决此问题。

    您能否更详细地解释您的问题? 您是否遇到构建错误? 您是否无法在调试会话中连接到目标? 或者应用程序无法按预期运行是否是个问题? 您是否使用与 CCS 5.5中使用的相同的编译器和 DSP/BIOS 版本在 CCS 12中重新编译? 等等...

    请尽可能详细地说明您的环境、正在做什么以及遇到的确切问题。

    谢谢

    小标题