请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6745 我们 使用的是具有 CSS 版本5.5的 TI DSP 处理器 TMS320C6745, 而 DSP BIO RTOS 也与 project 一起使用。 整个 应用程序 在 Windows 7上运行。 现在 我们已经 迁移到新的 PC/笔记本电脑与 Windows 10 和 CSS 版本12.2 . 这里 我无法运行 CSS 版本5.5中开发的代码或项目。 如何解决该问题。