This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:学习 TDA4 SoC 芯片

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1221575/tda4vl-q1-learning-tda4-soc-chip

器件型号:TDA4VL-Q1

我刚刚接触到这个 SoC 世界。 到目前为止、我在运行 VHDL /Verilog/SystemVerilog. 现在我需要学习某个项目的 TDA4。 我的工作主要是使用芯片的 DSP 部分接收数据和处理数据、然后将其发送出去。 问题是、我之前没有任何 DSP、ARM 编程经验。  

TI 是否提供任何此类培训? 还是有人可以指导从哪里开始? 我也准备好支付培训费用。  

欢迎提供各种投入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有培训材料、但要开始进行 DSP 编程、可参阅编译器用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/spruig8h/spruig8h.pdf?ts=1681364576153&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252Fdownload%252FC7000-CGT%252F3.0.0.STS

    此致、

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik。

    您能否指导一下这将如何帮助我学习 TDA 和 SoC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik。

    您能否指导一下这将如何帮助我学习 TDA 和 SoC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望您已完全浏览过上述共享的 pdf 链接。

    编译器用户指南下提供了一些代码片段、这些代码片段将说明如何对 SoC 及其组件进行编程。

    添加一个小示例、以便您更好地理解目的。

    示例 I:

    4.14流引擎和流地址生成器

    本节介绍了什么是流引擎和流地址生成器、以及它们如何用于数据传输操作。

    这方面也提供了说明性代码片段、例如 使用 SA 打开新的 A 流  

    // OPEN THE STREAMS, SA0 AND SA1
    __SA0_OPEN(params);
    __SA1_OPEN(params);
    // COPY DATA FROM *(src_addr+SA1) TO *(dst_addr+SA0)
    for (I0 = 0; I0 < 8; I0++)
    {
     // COMPILER MATCHES VECTOR LOAD AND STORE FOR FOUR WORD
    DATA
     *__SA0ADV(uint8, dst_addr) = *__SA1ADV(uint8, src_addr);
    }
    // CLOSE THE STREAMS
    __SA0_CLOSE();
    __SA1_CLOSE();
     

    我们建议遵循这些代码片段以及即将进行的技术概念阐述、以便了解有关 SoC 编程的更多信息。

    此致、

    Pratik