This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:am5726

Guru**** 2556340 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1219315/am5726-am5726

器件型号:AM5726

我们看到 TI AM5726 ROM 代码以及相关的 Uboot 映像中似乎都出现了问题、I/O 隔离例程在等待中挂起

 

技术参考手册第18.4.6.1.7节"隔离要求"介绍了配置 I/O 设置时隔离和隔离 I/O 焊盘的方法。   

 

我们想了解在哪些情况下 CPU 会无法设置 ISOCLK_STATUS

 

第18.4.6.1.7节概述的步骤说明以下内容:
2.向 PRM_IO_PMCTRL[0] ISOCLK_OVERRIDE 位写入1
3.轮询 PRM_IO_PMCTRL[1] ISOCLK_STATUS 位,直到读数为1

 

ISOCLK_STATUS 位从未设置为1、这会导致 ROM 代码和/或 Uboot 代码在等待该位设置时一直旋转。  中也提出了类似的问题:
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/983524/am5726-isolation
但这一问题没有明确的解决办法。

 

您能帮助我们了解 CPU 在什么条件下会以这种方式工作吗?