This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C66仿真器- Blackhawk XDS560V2

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1219659/tms320c6678-c66-emulator---blackhawk-xds560v2

器件型号:TMS320C6678

你好

我们的客户在许多不同的项目中使用我们的 C6678。 他们对应用有一些疑问。

在其系统中、使用的是 JTAG 扫描桥后面的 C6678 DSP。 他们愿意使用我们的 XDS560v2仿真器来访问和调试 DSP。 当然、为此、必须将 JTAG 扫描桥接器配置为"透明"模式。 通过首先使用 JTAG 工具配置桥接器来连接 DSP、然后连接仿真器。 但这一过程太乏味又耗时。 XDS560v2仿真器是否可以在调试会话之前回放"SVF"文件以配置 JTAG 桥接器? 例如、同一网桥后面还有一个 FPGA、FPGA 工具能够进行此"SVF"文件播放。

很高兴收到您的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果问题与连接 XDS560v2 和调试有关、 请访问此常见问题解答:[FAQ]TMS320C6678:如何在 C6678 EVM 上加载和运行 GEL 文件? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    看看这是否与您所使用的过程相同。

    --

    如果你的回答是肯定的,仍然认为这是一个耗时,让我知道。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankari:

    当我们直接连接至 DSP 时、我们能够加载并运行我们的 GEL 文件。 问题在于 DSP 位于 JTAG 桥后面; 在尝试连接到目标之前、我们需要首先回放"SVF"文件(边界扫描文件)以使桥透明。 我的问题是 XDS560是否能够回放"SVF"文件?

    恩金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Engin、

    当您说"DSP 位于 JTAG 桥后面"时、您是否连接了任何外部仿真器?

    请分享您的连接详细信息的快照吗?

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankari:

    我来回答这个问题、而不是恩金·贝。

    C66 DSP 的 JTAG 连接到 TI SCANSTA111SM JTAG 桥的2号 JTAG 端口。 而 XDS560VS 仿真器连接到同一 JTAG 桥的根 JTAG 端口。 我们有必要的"SVF"文件可用于将 SCANSTA IC 编程为透明模式、以便仿真器可以直接看到 DSP。 我们首先使用单独的 JTAG 工具将 JTAG 桥编程为透明模式、然后使用 XDS560连接、从而成功连接到 DSP。 但这种做法不切实际。

     

    XDS560是否能够通过 JTAG 发送 SVF 文件、以便我们只能使用 XDS560v2来调试 DSP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa,

    据我所知,答案是"不"。

    但是、请联系  support@blackhawk-dsp.com 、因为这是第三方工具、不是来自 TI。

    此致、

    Shankari G