This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:USXGMII XFI 差异

Guru**** 2568345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1214120/tda4vh-q1-usxgmii-xfi-difference

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

您好、先生!

1.我看到 TDA4VH CPSW 支持 5GB,10Gb USXGMII/XFI ,我想知道这些接口的区别。 是否具有相同的串行器/解串器 TX+/- RX+/-信号?

2.另一个问题是、是否可以使用外部 USXGMII 接口连接 TDA4 XFI? 或者必须使用外部 USXGMII 来连接 TDA4 USXGMII?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    我看到 TDA4VH CPSW 支持 5GB、10Gb USXGMII/XFI,我想知道这些接口的区别。 是否有相同的串行器/解串器 TX+/- RX+/-信号?

    我在此假设您要问 XFI 与 USXGMII 之间的区别。 两者都将使用相同的 SerDes Tx+/-和 Rx+/-信号。 在10g 速率下、两者将使用10.3125Gbps 和64B/66B 编码相同的速率。 区别在于、USXGMII 将能够支持多种链路速率(10M/100M/1000M/2.5G/5G/10G)、而 XFI 仅支持10G。

    此致、
    Tanmy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 所以 USXGMII 和 XFI 接口数量与 TX+-/RX+-一样(四条数据线路)。

    您提到 XFI 仅支持10G? 在 TDA4VH 数据表的第1页描述了5Gb XFI、但第7页描述了 XFI 支持5Gb 和10Gb。所以、我不确定哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia、

    从电气合规性的角度来看、USXGMII 和 XFI 非常相似。 两者都具有10.3125GBaud 速率、采用64/66B 编码。

    XFI 在眼罩方面与 USXGMII 略有不同:  

    XFI 已定义了眼罩、而 USXGMII 仅规范最大差分输出。 10GBASE-KR (USXGMII)和 XFI 比较表如下所示。

    然而、USXGMII 的总抖动规格略低于 XFI。

    XFI 和 USXGMII 都支持10G/5G 模式。

    我不确定#2,但我认为 USXGMII 应该连接到 USXGMII。 USXGMII 到 XFI 可能无法正常工作、因为 XFI 需要较低的峰峰值幅度。

    如果 XFI 可以过压、那么它可能仍然有效、但我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    因此、对于 TDA4VH CPSW 模块、port1和 port2都支持5Gb/10Gb USXGMII 和5Gb/10Gb XFI 

    根据您的建议、最好是使用 USXGMII 到 USXGMII 或 XFI 到 XFI 的连接。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您能否共享完整的 XFI 和 USXGMII 合规性文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia、

    共享合规性文件意味着什么? 这是您要寻找的电气特性吗?

    是的、USXGMII 到 USXGMII 和 XFI 到 XFI 是理想的。 我不确定 XFI - USXGMII 是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、TDA4VH CPSW9G 端口配置到 USXGMII 是否通过软件寄存器? 我们只需通过差分信号将 TDA4VH CPSW port1连接至外部 USXGMII 接口、没有需要注意的其他信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia、

    可以根据 TRM 将 SERDES 1或 SERDES 2用于 USXGMII / XFI 接口。