This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:TMS320C6655:兼容性和差异

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, TMS320C6678, TMS320C6671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1218779/tms320c6655-tms320c6655-cooperabilities-and-differences

器件型号:TMS320C6655
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6678TMS320C6671

您好!

我一直在查看 TMS320C6678和 TMS320C6655的数据表、但无法确定这两个模型是否 引脚兼容。 请您澄清这一问题吗?

此外、如果您能强调 TMS320C6678和 TMS320C6655之间的主要差异、我将不胜感激。 您的指导对于帮助我为我的项目做出明智的决定将是非常宝贵的。

此外、如果我要在 TMS320C6655从串行连接到并行连接、那么可以通过微处理器接口(与8或16位的可选数据总线宽度并行)连接的剂量 TMS320C6655?  DSP 是否知道传输 HDLC 数据(每个方向通过64字节深的 FIFO)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我们25天前已经回答了这些问题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1210021/tms320c6678-cooperabilities-and-differences?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Cooperabilities%2520and%2520differences#

    此外、如果我想在 TMS320C6655从串行连接到并行连接、则可以通过微处理器接口(与可选的8或16位数据总线宽度并行)连接 TMS320C6655剂量?  DSP 是否知道传输 HDLC 数据(每个方向通过64字节深的 FIFO)?

    C6655/C6657 具有16位 EMIF 并行接口、您可以使用它。

    有关 EMIF 的更多信息、请访问: https://www.ti.com/lit/ug/sprugz3a/sprugz3a.pd

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    前面回答的问题是 TMS320C6678与 TMS320C6671的问题 

    我现在要求使用 TMS320C6655 (高斯 DSP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    是的、您答对了! 我诚挚的歉意。

    --

    主要区别是: C6655有一个 DSP 内核、而 C6678有8个 DSP 内核。

    Kyle 将回答、它们是否引脚兼容。

    其余的功能差异可在相应的数据表中找到。

    --

    第二个问题已在上面回答。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    它们不具有引脚兼容性。  C6678采用 CYP 封装、共841个引脚。  C6655采用 CZH 封装、625引脚。  您可以在器件数据表的机械部分找到这些详细信息。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、同时我想知道 DSP 中的"16位 EMIF 并行接口"是否是主机或器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    根据 EMIF 应用文档中给出的解释、我知道 DSP 中的接口将作为 异步存储器器件的主机、例如 ASRAM、NOR 和 NAND 闪存器件。。

    https://www.ti.com/lit/ug/sprugz3a/sprugz3a.pdf -页号: 7.

    --

    1.1外设的用途

    EMIF16模块旨在为各种异步存储器器件提供无胶合接口、例如 ASRAM、NOR 和 NAND 存储器。 在任何给定的时间、这些存储器中总共256M 字节的数据都可以通过四个芯片选择访问、每个芯片选择支持64M 字节访问。 NOR 闪存可用于引导目的。 这些存储器也可用于数据记录目的。

    --------

    另一方面,如果你正在寻找 HPI -即主机端口接口与 C6000 EMIF 接口,请参考: https://www.ti.com/lit/an/spra536b/spra536b.pdf -页号:5"主机 EMIF 配置"。

    此致

    Shankari G