This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:将 tda4vm 升级到8.6基线,偶尔会打印 PVR_ K 错误

Guru**** 2015290 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1219134/tda4vm-upgrade-tda4vm-to-8-6-baseline-occasionally-print-pvr_-k-error

器件型号:TDA4VM

你好,的支持者

   当我们将 tda4vm 升级到8.6基线时,我们偶尔会打印 PVR_ K 错误,

   错误日志显示在下面:

 

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
409.203885] PVR_K: 392: Time now: 409203876us
[ 409.208363] PVR_K: 392: Services State: OK
[ 409.212572] PVR_K: 392: Connections: P327-V327-T471-autovideo.out
[ 409.218795] PVR_K: 392: ------[ Driver Info ]------
[ 409.223781] PVR_K: 392: Comparison of UM/ components: MATCHING
[ 409.229901] PVR_K: 392: KM Arch: 64 Bit
[ 409.233936] PVR_K: 392: UM Connected Clients: 64 Bit
[ 409.239019] PVR_K: 392: UM info: 1.13 @ 5776728 (release) build options: 0x80000810
[ 409.246875] PVR_K: 392: KM info: 1.13 @ 5776728 (release) build options: 0x00000810
[ 409.254734] PVR_K: 392: Window system: wayland
[ 409.259305] PVR_K: 392: FW info: 1.13 @ 5776728 (release) build options: 0x80000810
[ 409.267152] PVR_K: 392: ------[ RGX Device: Start ]------
[ 409.272672] PVR_K: 392: ------[ RGX Info ]------
[ 409.277395] PVR_K: 392: RGX BVNC: 22.104.208.318 (rogue)
[ 409.282819] PVR_K: 392: RGX Device State: Active
[ 409.287544] PVR_K: 392: RGX Power State: ON
[ 409.291827] PVR_K: 392: BIF0 - OK
[ 409.295424] PVR_K: 392: RGX firmware connection state: UP (Fw=active; OS=active)
[ 409.302918] PVR_K: 392: RGX FW State: OK (HWRState 0x00000001: HWR OK;)
[ 409.309619] PVR_K: 392: RGX FW Power State: RGXFWIF_POW_IDLE (APM disabled: 0 ok, 0 denied, 0 non-idle, 0 retry, 0 other, 0 total. Latency: 100 ms)
[ 409.322915] PVR_K: 392: RGX DVFS: 0 frequency changes. Current frequency: 749.999 MHz (sampled at 399819699065 ns). FW frequency: 100.000 MHz.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多日志!

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    [ 451.712862] PVR_K: 392: ------------[ PVR DBG: START (High) ]------------
    [ 451.719745] PVR_K: 392: OS kernel info: Linux 5.10.100-g7a7a3af903 #1 SMP PREEMPT Mon Apr 10 01:13:32 UTC 2023 aarch64
    [ 451.730548] PVR_K: 392: DDK info: Rogue_DDK_Linux_WS rogueddk 1.13@5776728 (release) j721e_linux
    [ 451.739416] PVR_K: 392: Time now: 451739409us
    [ 451.743855] PVR_K: 392: Services State: OK
    [ 451.748039] PVR_K: 392: Connections: P327-V327-T471-autovideo.out
    [ 451.754212] PVR_K: 392: ------[ Driver Info ]------
    [ 451.759171] PVR_K: 392: Comparison of UM/KM components: MAHING
    [ 451.765259] PVR_K: 392: KM Arch: 64 Bit
    [ 451.769182] PVR_K: 392: UM Connected Clients: 64 Bit
    [ 451.774233] PVR_K: 392: UM info: 1.13 @ 5776728 (release) build options: 0x80000810
    [ 451.782055] PVR_K: 392: KM info: 1.13 @ 5776728 (release) build options: 0x00000810
    [ 451.789889] PVR_K: 392: Window system: wayland
    [ "451.794429] PVR_K: 392: FW info: 1.13 @ 5776728 (release) build options: 0x80000810
    [ 451.802251] PVR_K: 392: ------[ RGX Device: Start ]------
    [ 451.807733] PVR_K: 392: ------[ RGX Info ]------
    [ 451.812436] PVR_K: 392: RGX BVNC: 22.104.208.318 (rogue)
    [ 451.817826] PVR_K: 392: RGX Device State: Active
    [ 451.822522] PVR_K: 392: RGX Power State: ON
    [ 451.826794] PVR_K: 392: BIF0 - OK
    [ 451.830201] PVR_K: 392: RGX firmware connection state: UP (Fw=active; OS=active)
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有以下问题可帮助您阐明您已采取的步骤:

    1) 1)您从哪个 SDK 升级? 这将确定您来自哪个 GPU 驱动程序版本。

    2) 2)您正在运行什么应用程序?

    我们将按照本常见问题解答中的调试步骤操作: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1218307/faq-how-can-i-analyze-a-gpu-graphics-process-unit-driver-or-hardware-issue

    第一步是获取有关当前设置、用例和控制台日志的更多信息。

    谢谢。

    Erick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关资料如下。

    1.我们将 SDK 从8.2升级到了8.6

    2.我们正在运行我们的全景应用程序,使用相机。

    升级基线后、发生了该问题、但在8.2 SDK 上不会发生该问题。

    我们还发现、应用使用的 CPU 增加了约15%。

    我不确定是不是因为升级造成的。 请给我们一些建议。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 我们已将 SDK 从8.2升级到8.6.[/报价]

    这会将您的图形驱动程序从1.13更新到1.15、因此需要注意的一点是。

    2. 我们正在运行使用相机的全景应用程序。

    您是否正在为您的环境使用 VISION_APPS 设置?

    我们还发现应用程序使用的 CPU 增加了约15%。

    您是如何在两个器件上测量此值的?

    查看提供的日志、您似乎仍在使用较旧的 GPU 驱动程序(1.13)、但您说您已改为使用 SDK 8.6。 您能告诉我您是如何进行此升级的吗? 您对默认 SDK 8.6文件系统、内核、u-boot 等进行了哪些更改

    我可以提供日志分析、但首先我们需要结束您的当前设置。

    谢谢。

    Erick

    [/quote]