This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:NDK UDP 不发送副本

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1221535/66ak2g12-ndk-udp-send-no-copy

器件型号:66AK2G12

尊敬的所有人:

在我的应用程序中、我需要将 UDP 数据包发送到多个目标。 一些目的地、并有一定的延迟。

我希望避免在 IP 堆栈中出现不必要的有效负载副本。

我知道 NDK 不复制套接字类型 RAW 的发送功能。 但我需要执行 ARP 地址解析。 因此我认为我无法将其用于我的应用。

有人知道如何实现这一点吗?

此致、

Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到,即使有一个 NC 变体的 UDP 发送 问题仍然存在。

    对于 RAW 套接字 sendnc(),数据包被转发至 NIMU 驱动器。 因此、我无法重新使用数据包句柄将其重新发送到其他目的地。

    但是如果有人有 一个想法,让我知道。

    Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯恩哈德,你好!

    请注意、TI 已停止支持针对 K2G 器件进行基于 NDK 的软件开发。 很抱歉无法在这里提供帮助。 您可以尝试 从论坛中进行搜索、查看以前是否提出过类似的问题。

    此致、

    简中