This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:禁用 EVE 时的 PMIC 要求

Guru**** 1490575 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726, TPS659037, AM5729
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1219875/am5729-pmic-requirements-w-eve-disabled

器件型号:AM5729
主题中讨论的其他器件:AM5726TPS659037

大家好、

 如果 EVE 被禁用且从未使用过、与 AM5726一同使用的 TPS6590378能否为 AM579供电?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾使用 《TPS659037用户指南》为 AM574x、AM572x 和 AM571x 供电、它看起来 AM578和 AM576都可以由 TPS659037供电 8. 。 AM5729是否也可以使用 TPS659037 8. 变量? 我们不会使用 EVE、因此不会产生额外的功耗。

    此外、我在 AM572x TRM 中找不到任何有关 EVE 或 IVA 的信息、因为它参考了"数据手册"。 但是、对于任何产品页面、我都找不到与之相似的本手册。 上电时是否启用了这些子系统? 如果是、是否有办法在默认情况下将其禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishka,

    是的、只要将功能限制为较小器件的等效功能、就可以使用相同的电源。

    此致、

    Kyle