请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 尊敬的 TI 专家:
当我们 在 TDA4VM 平台上将基准从8.2升级到8.6时、 所有使用摄像头的应用的 CPU 使用率都增加了。
以 图片中所示的使用相机的应用程序为例。
我们可以看到、相同的应用程序 在8.2版本中具有5%的 CPU、而在8.6版本中则具有18.6%的 CPU 

我想知道是什么原因导致了这个问题。
请帮助或尝试给出一些解决方法 。
提前感谢!