This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:将 single_cam 应用程序与 SK 配合使用时无颜色

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1217308/tda4vm-no-color-when-using-single_cam-application-with-sk

器件型号:TDA4VM

您好!

目前我们正在使用  SK TDA4VM 和 SDK RTOS v.8.4 0.6。


我们已经为新传感器准备了驱动程序、并且可以看到./run_app_single_cam.sh 应用程序中的图像。 但是、尽管激活 DCC VISS、我们仍会看到单色图像(无颜色)

我们已经按照指南和下面的主题: e2e.ti.com/.../tda4vm-dcc-isp-tuning、微调了 DCC 参数、并生成了头文件和二进制文件

遗憾的是、这没有解决该问题。 为了使图像以彩色显示、我们还需要做什么其他事情吗? 也许还需要在 APP_SINGLE_CAM 中进行一些其他修改?

当我们捕获原始图像并使用 DCC 调优工具对其进行准备时、我们可以看到一些颜色未在流中显示(请参阅附加的.rar)。

此致、

e2e.ti.com/.../RAWandTunedimages.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是拜耳阵列格式的12位线性传感器吗?

    在8.4中、python 脚本始终会提供单色输出图像。
    最新的脚本应该能够为您提供正确的颜色: git.ti.com/.../default_DCC_profile_gen

    有关更多详细信息、请参阅本应用手册中的"6.2.1生成配置文件"- https://www.ti.com/lit/pdf/sprad86
    该应用手册适用于 AM62A、但在大多数情况下适用于 TDA4VM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang Hua:

    感谢您的脚本、我们现在能够看到某种颜色。 但是、我们似乎需要对 DCC 调优工具进行一些微调。
    正如我在前面的消息中提到的、我们生成了一些.xml 和.bin、但它们似乎对输出映像没有任何影响。

    我们还尝试通过将 SK 板连接到网络来使用 DCC 工具的实时调优。 这样、我们就能够实时从传感器保存图像、但同样、从工具发送 DCC 参数时、不会对输出图像产生任何影响:

    关于如何应用 DCC 更改以对输出映像产生实际效果、您有什么想法吗? 我们遵循了该指南和以下主题:

    e2e.ti.com/.../tda4vm-dcc-isp-tuning

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的脚本,我们现在可以看到某种颜色。 [/报价]

    这是一个很好的进展,同时现场调优工作.

    我们生成了一些.xml 和.bin,但它们似乎对输出图像没有任何影响。

    只要调优工具中的传感器 ID 正确、导出的 xml 文件就没有问题。

    您可以将脚本生成的 xml 文件的内容替换为调优工具导出的 xml 文件的内容。
    然后、运行"./generate_dcc.sh"、重新编译 PSDK 并刷新 SD 卡(如果 xml 文件名不同、则必须编辑"generate_dcc.sh")。

    作为测试、您可以直接手动编辑脚本生成的 xml 文件、以检查您的更改是否生效。
    我建议手动更改颜色校正矩阵(例如、将红色通道设置为0)、以便您可以轻松查看是否漏掉了任何内容。

    从工具发送 DCC 参数时,对输出图像没有任何影响:

    这取决于您是否具有正确的传感器 ID、差异是否足够大以便查看、以及插件是否受实时调优支持。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、这些更改似乎会起作用(如果我们使用 xml 文件)。

    我们仍然无法使用.bin 文件对输出图像进行更改。

    尽管如此、现在我们已经设置了一些颜色并使用颜色校正进行了微调。 但现在我们看到显示的颜色有问题:

    当光线较弱时、我们会看到图像变暗;当光线较多时、我们会看到图像变绿。

    我们已经对 AWB 进行了微调、传感器预增益被禁用:"SENSOR_PRE_GAIN = 0;"

    您知道如何解决这个问题吗?

    此致、e2e.ti.com/.../230427_5F00_pinkish_5F00_greenish.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    使用 bin 文件进行更新时、我最近发现了一个错误。

    有关详细信息、请参阅此帖子 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1219780/tda4ve-q1-appdccupdatefromfs/4609012#4609012

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个12位线性传感器吗?

    请遵循 https://www.ti.com/lit/pdf/sprad86中的 AWB 校准步骤
    如果仍有问题、请分享一个用于 AWB 校准的调优工具项目。