This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:SerDes - PCIe x2和 SGMII、以及配对 QSPI 闪存

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1218873/dra821u-serdes---pcie-x2-and-sgmii-and-pairing-up-qspi-flash

器件型号:DRA821U
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

TI 您好

Q1:我们考虑将 SERDES 中的两个通道用于 SGMII、同时将其他两个通道用于 PCIe x2。  TI 能否确认这是处理器支持的有效配置。 我们注意到评估板具有此配置、但我想确认它可以同时运行并且未以这种方式出现、因此可以在一个评估板上对一个或另一个进行评估。 我可以使用 SysConfig pinmux 工具配置引脚。  数据表和 TRM 中提供了一些同时使用 USB 和 SGMII 的示例、但很少提及 PCIe 和 SGMII。  

Q2:OSPI 接口有两个可用的芯片选择。  TI 是否可以确认、对连接两个 OSPI (或在本例中为两个 QSPI)或闪存到 OSPI 总线没有限制、每个都有自己的芯片选择。  是否测试了双 QSPI 或 OSPI 配置?

谢谢。

M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    q1:SGMII+PCIe 配置是有效的配置,目前软件支持。

    此致、
    Tanmy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢!

    只需要确认是否支持双 QSPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mar、

    Unknown 说:
    OSPI 接口有两种芯片选择可用。  TI 是否可以确认、对连接两个 OSPI (或在本例中为两个 QSPI)或闪存到 OSPI 总线没有限制、每个都有自己的芯片选择。  双 QSPI 或 OSPI 配置是否经过测试?

    RTOS SDK 不支持双配置。 这一点在我们的最后还没有得到测试

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是我所希望的答案,但它确实回答了我的问题。

    谢谢。

    M