This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:构建 SDK Yocto 构建 tisdk-default-image

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1216594/am5728-building-the-sdk-yocto-build-tisdk-default-image

器件型号:AM5728

您好!

我尝试使用指令 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM57X/08_02_01_00/exports/docs/devices/AM57X/linux/index.html 从 am57xx EVM 板构建文件系统

我成功按照"构建步骤"一节中所述的步骤操作、但在提交命令之后:

machin=am57xx-evm bitbake -k tisdk_defaut-image

我收到 branding-psdkla.inc 库缺失错误。

rza@rza-VirtualBox:~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/Yocto-build$ CD 构建
rza@rza-VirtualBox:~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/Yocto-build/build$ echo "inherit +=\"own-mirrors\">> conf/local.conf
rza@rza-VirtualBox:~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/Yocto-build/build$ echo "source_mirror_URL =\"">software-dl.ti.com/.../\"">> conf/local.conf
rza@rza-VirtualBox:~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/Yocto-build/build$ echo "Arago_brand =\"psdkra\">> conf/local.conf
rza@rza-VirtualBox:~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/Yocto-build/build$ echo "distro_features_append =\" virtualization\">> conf/local.conf
rza@rza-VirtualBox:~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/Yocto-build/build$ echo "image_install_append =\" docker\">> conf/local.conf
rza@rza-VirtualBox:~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/Yocto-build/build$。 CONF/setenv
rza@rza-VirtualBox:~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/yocto-build/build$ machine=am57xx-evm bitbake -k tisdk-default-image
错误:无法启动 bitbake 服务器(无)
错误:此会话的服务器日志(/home/rza/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/yocto-build/build/bitbake-cookerdemon.log):
--开始 bitbake server pid 11473 at 2023-04-14 12:59:54.938897 --
错误:ParseError at /home/rza/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/yocto-build/sources/meta-arago/meta-arago-distro/conf/distro/arago.conf:207:无法包含所需的文件 conf/distro/include/branding-psdkla.inc

rza@rza-VirtualBox:~/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-08_02_01_00/Yocto-build/build$

你能告诉我哪里出了问题吗?

谢谢你。