This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:带 GPMC 的 AM5726的 FPGA 接口逻辑

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1218020/am5726-the-interface-logic-of-fpga-for-am5726-with-gpmc

器件型号:AM5726

我的客户正在利用 GPMC 为 AM5726开发 FPGA 的接口逻辑。  

FPGA 使用 AM5726的 clkout1输出作为其工作时钟。

当 CTRL_CORE_pad_GPMC_CLK 的 GPMC_CLK_MUXMODE 为空时
[3:0]被设置为0x2

1.他们希望了解 clkout1和 GPMC_CLK 之间的同步关系和相位关系。
2. 哪个时钟源是 clkout1生成的?  


在 FPGA 端进行时序设计需要上述信息。

此致

T. Sakuma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T. Sakuma:

    请参阅 GPMC 的数据表信号说明(具体而言是 CLK 信号的注释1和2):

    有关使用 CLKOUT1作为 GPMC 基准时钟的时序信息、请参阅表7-26/7-28 (也在上述信号说明中链接):

    至于 CLKOUT1的源:

    此致、

    马可