This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:TMS320C671X:无法停止目标 CPU:(错误-2130 @ 0x0)无法访问器件内存。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1217794/tms320c6713b-tms320c671x-trouble-halting-target-cpu-error--2130-0x0-unable-to-access-device-memory

器件型号:TMS320C6713B

您好、尊敬的技术支持团队:我每次尝试连接到 TMS320C6713B-DSP 时都遇到以下问题:

TMS320C671X:停止目标 CPU 时出现问题:(ERROR -2130 @ 0x0)无法访问器件内存。 验证存储器地址是否在有效存储器中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.10.0.00080)
TMS320C671X:停止目标 CPU 时出现问题:(ERROR -1060 @ 0x0)器件未响应请求。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.10.0.00080)

调试器能够进入调试模式并运行代码、直至出现第874行、正如我用蓝色圆圈标记的那样。 但是、在这之后、它显示错误"无法访问器件内存"、然后显示第二个错误。 我想知道器件存储器中是否有任何设置错误。 在上面可以看到我的内存设置和电路板配置设置。 我还附上了目标配置设置。  

三年来、我在我的 DSP 上一直遇到同样的问题。 通常情况下、问题会在1天或2天的被动等待后自动解决。 我不确定这里可能会出现什么问题。 您能否仔细检查我上传的设置、看看是否有明显的错误? 感谢您的帮助!

此致!

Deceng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、好。 我执行了两项操作、现在调试器再次工作。

    1.使用以前的备份代码刷写 DSP、但未显示问题。

    2.在当前代码中添加一个断点,然后在不更改任何实际内容的情况下,即使是当前代码也在工作。

    您能否解释一下、这是否合乎逻辑? 通过在中断中添加断点来使其正常工作、这对我来说似乎不合逻辑。 但至少现在它能正常工作。 不过、我预计、它将在几周后面临同样的问题。

    谢谢。

    Deceng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Decheng

    很遗憾、我们不再支持 C6713B 技术查询。  
    这是一个非常旧的器件系列、支持团队不再有任何 EVM 或软件来重现/重现您 共享的问题。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deceng:

    正如 Mukul 所说、我们无法再为 C67x DSP 上的软件开发提供技术支持。 话虽如此、您可以尝试一件事是步入导致存储器访问失败的函数。 然后尝试找出哪个存储器无法访问、然后检查.map 文件以查看该存储器是否有效。 然后重新排列链接器命令文件中的存储器部分、确保只对数据和代码使用有效存储器。

    此致、

    简中