This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:黑暗环境中的 AWB 故障

Guru**** 2545960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1218160/tda4vm-awb-failure-in-dark-environment

器件型号:TDA4VM

大家好!

我发现,当模块被放置在黑暗的环境中,AWB 将无法控制,这可以在下面的指形中看到,图像看起来非常绿色。  随着光亮、图像恢复正常。 重新校准 AWB 后问题没有消失。

有 AWB 校准结果和 xml 文件。 请帮我检查。  

e2e.ti.com/.../reAWB-resuls.zip

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhili:

    校准效果不佳。

    请(1)检查您的校准灯;(2)在进行 AWB 校准时仔细遵循 AWB 插件指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    我已经检查了我的操作过程并重新进行了 AWB 校准、  您可以在下面随附的"AWB Cali results.zip"中看到的校准输出、但结果仍然不好。 图像在 明亮的环境下是正常的,它将变成绿色当环境变暗(低于约5lux ),你可以看到在下面的"greenish images.zip"。

    此外、当图像为绿色时、AWB 增益更改为 R GAIN=1.012、G Gian = 1、B GAIN = 1.012、 而色温= 2311K(无论当前色温是多少),这些数据来自  DCC 中的"摄像机信息和控制"中的"算法视图"抽头。 AWB 似乎失败了。

    e2e.ti.com/.../AWB-cali-results.zip 

    e2e.ti.com/.../greenish-images.zip

    请帮我检查一下、谢谢。

    Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhili:

    您的新校准看起来比以前更好。
    请在"WDR 解码膝点"选项卡中正确添加黑电平。

    您能否分享您共享的原始图像的 HDR 缩展膝点和黑电平?
    我使用了之前 e2e 线程的那些、但它似乎无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、请在调优工具中分享您的 AWB 校准项目。

    BTW、如果您还可以共享从 H3A 转储的故障场景的 bin 文件、则有助于进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有我正在使用的整个项目,你可以打开它再次.  

    e2e.ti.com/.../X3C_5F00_Project_5F00_tuning_5F00_FOV120.zip

    在 "WDR 解码膝点"选项卡中、黑电平设置为64、该值与传感器设置中设置的值相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    你对这个问题有什么想法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhili:

    我在您的共享图像和调优项目中看到了几个可疑的事情、但您的输出 YUV 图像与 xml 文件不匹配。
    所以、我不确定您的系统中实际使用的是什么、哪一个实际上给您带来了麻烦。

    1. AWB 调优大致正确、但看起来像是有黑电平问题。
    您的 AWB 插件的每个输入原始文件的黑电平为0 (而不是64)、但将它们更改为64并没有真正的帮助。

    这意味着原始图像可能存在某些问题(可能是由于镜头耀斑/眩光或传感器非线性响应)。

    2.您的"正常明亮的环境。YUV "在白色贴片和灯箱的墙壁上有 WB 问题。
    这也意味着传感器中呈现非线性响应。

    3. X3C 项目中的"OVX3C-MAX9295_Mars_H3A_aewb_DCC.xml"无效,但 GUI 输入值可以。
    我不确定实际系统中实际使用的是什么、因为无效值会导致驱动程序错误。
    请在调优工具 V3.0中重新执行 H3A 插件并导出到 xml 文件。

    4.  H3A 参数的 H3A 输入是 B5~b14 out of 20b,即 b9~b18 out of 24b。

    这将使您的 H3A 输入 对于"正常亮度"非常暗、对于"黑暗"场景几乎为0。
    然后、AWB 输入中不会有良好的场景信息、从而无法正常工作。

    最后一个(4)可能是你在黑暗条件下的麻烦的主要原因。
    请尝试较低的值(请注意、这也会影响 AE)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    CHANGKAI LI 说:
    1. AWB 调优大致正确、但看起来像是存在黑电平问题。
    您的 AWB 插件的每个输入原始文件的黑电平为0 (而不是64 ),但将它们更改为64并没有真正的帮助。

    如何在 AWB 插件中设置黑电平? 我没看到路。

    CHANGKAI LI 说:
    2. 您的"正常-明亮的环境。YUV"在白色贴片和灯箱的墙壁上有 WB 问题。
    这也意味着传感器中出现非线性响应。

    这可能是因为 AWB 的比例降低不是很好。

    3. X3C 项目中的"OVX3C-MAX9295_Mars_H3A_aewb_DCC.xml"无效,但 GUI 输入值可以。
    我不确定实际系统中实际使用的是什么、因为无效值会导致驱动程序错误。
    请在调优工具 V3.0中重新执行 H3A 插件并导出到 xml 文件。

    4.  H3A 参数的 H3A 输入是 B5~b14 out of 20b,即 b9~b18 out of 24b。

    [/报价]

    很抱歉我被参数混淆了,我上传的项目中的 H3A xml 不是我使用的,默认的 H3A SETTING 是我所使用的。

    我再检查一下我使用的 H3A 参数、BTW、您对如何调优 H3A 插件有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 AWB 插件中设置黑电平? 我没看到路。

    [/报价]

    这可能是因为 AWB 的比例降低不是很好。

    [/报价]

    它看起来不是这样的。
    其他灰色斑块更好且一致。

    BTW,您对如何调整 H3A 插件有什么建议吗?
    [/quote]

    您可以尝试与 PSDK 中的 IMX390类似的设置作为起点(例如、32h x 16V 窗口)。

    在 GUI 上、H3A 输入位可以从20b 中的 b0、b1或 b2开始(值越高、在弱光下的问题就越多)。

    对于24位 WDR、大多数客户使用约为0.5的伽马值。

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    有一个好消息是 在重置 H3A 参数后,绿色图像在弱光条件下变得正常,非常感谢。

    我将 DCC V3.0中新的 H3A xml 文件导出文件放在这里、前一个也附在附件中。

    e2e.ti.com/.../H3A_5F00_xml_5F00_files.zip

    有一些关于这个问题的问题:

    1、 到目前为止,由结果判断的统计数据是错误的,是不是绿色的低光图像?

    2.如果我把"从 LSB 的20个线性位中输出10 "的值设置为5, 这是否意味着 B5以下的数据不会用于 AE/AWB 过程?

    3.我发现从 DCC V2.5导出的"_h3a_aewb_dcc.xml"中"v_skip"和"h_skip"的值为2、而从 DCC V3.0导出的值为4、 两个软件的参数设置相同、如下图所示:

    是否 建议使用 V3.0的结果?

    谢谢。

    Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!

    1、 到目前为止,由结果判断的统计数据是错误的,是不是绿色的低光图像?

    [/报价]

    我无法100%确定、但在这种情况下、来自 H3A 的 AWB 输入必须是错误的(太暗或完全错误)。
    最好的确认方法是将 H3A 输出转储到 SD 卡或将"AWB_TI_Parse_H3A_buf()"处的 AWB 输入打印到控制台。

    2.如果我把"从 LSB 的20个线性位中输出10 "的值设置为5, 这是否意味着 B5以下的数据不会用于 AE/AWB 过程?

    [/报价]

    是的、这对于20位 WDR 传感器是正确的(H3A 输入图像仅为10位- B5~B14)。
    您的传感器可在24位 WDR 模式下工作 、而不是在20位模式下工作、这意味着您的24位输入中具有 b9~B18。

    3. 我发现从 DCC V2.5导出的"_h3A_aewb_DCC.xml"中"v_skip"和"h_skip"的值为2、而从 DCC V3.0导出的值为4 [/引号]

    这是 V2.5中的一个已知错误。

    [/quote]
    [/quote][/quote]