This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:66AK2H/EVMK2H 的替代建议

Guru**** 2561440 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, EVMK2EX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1219831/66ak2h14-alternative-suggestions-to-66ak2h-evmk2h

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件:XEVMK2LXSK-AM69EVMK2EX

您好、E2E 专家!

你好。

据我了解、TI 不再生产我们当前正在使用的 Keystone2 66AK2H/EVMK2H 评估板。

我们需要购买一款包含与 MCMS 等效的处理器的 TI 评估板。

此外、TI 评估板需要支持 Windriver/VxWorks。

 评估板需要包含以下功能。

  • 八核 ARM Cortex-A15处理器
  • 可配置为以900MHz 频率运行
  • 最低4GB DDR3 (最好是8GB DDR3)
  • 支持 Wind River/VxWorks 7

找到 SK-AM69、 XEVMK2LX 和 EVMK2EX 。

似乎没有直接替换、但这些评估板可以提供与上面列出的功能等效的性能吗?

此致、

CCS 提供