This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:echo 1 >/sys/devices/system/cpu/cpu1/online 失败并显示错误"bash:echo:write error:input/output error"

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1219688/sk-am64b-echo-1-sys-devices-system-cpu-cpu1-online-fails-with-error-bash-echo-write-error-input-output-error

器件型号:SK-AM64B

我尝试禁用 A53集群的内核1 并使用以下命令重新启用它:

#正在禁用

回声0 >/sys/devices/system/cpu/cpu1/online

#重新启用失败

回声1 >/sys/devices/system/cpu/cpu1/online
Bash:echo:写入错误:输入/输出错误

命令以 root 身份执行。

我测试的内核包括:

TI_TAG ="08.02.00.003-RT"
内核:"5.10.100-rt62"
TI_TAG ="08.03.00.005-RT"
内核: "5.10.109-RT65"

是否已经有可用的补丁?我在哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torben:

    我会在几天后再找你。