This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:AM6411速度等级

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1218043/am6411-am6411-speed-grade

器件型号:AM6411

大家好

我的客户测试 AM6411速度为1000MHz@A53 (速度等级为 S )。

但在生产环境中、他们希望使用800MHz@A53 (速度等级 K 器件)。

我认为这些速度等级 S 和 K 是完全相同的无时钟器件。

问题1: 如果将 AM6411BSxxxx 重放至 AM6411BKxxxx、是否有任何必须更改 softwas 或 hardwave 的内容? (使用 Linux SDK)

问题2.  使用 MCU+ SDK 时有相同的问题。

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    Unknown 说:
    q1. 如果将 AM6411BSxxxx 重放至 AM6411BKxxxx、是否有任何必须更改 softwas 或 hardwave 的内容? (使用 Linux SDK)

    是的、您只需在 U-Boot 器件树中将 A53 PLL 更改为速度等级的时钟:

    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/arch/arm/dts/k3-am642-r5-sk.dts?h=ti-u-boot-2021.01#n42

    	a53_0: a53@0 {
    		...
    		assigned-clocks = <&k3_clks 61 0>, <&k3_clks 135 0>;
    		assigned-clock-parents = <&k3_clks 61 2>;
    		assigned-clock-rates = <200000000>, <1000000000>;

    将 DT 属性assigned-clock-rates""的第二个参数更改为相应的 A53时钟。

    我将把您的 Q2问题转给我们的 MCU+ SDK 专家、以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin

    感谢您的支持。

    我知道、将速度等级 S 更换为 K 时、只需要更改 U-Boot

    我认为 MCU+SDK 也是如此(使用此 SDK 时,我在 QSPI 中设置 QSPI 引导和写入引导加载程序)

    如果有关于 MCU+SDK 的任何信息、请告诉我。

    谢谢。

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    默认情况下、MCU+ SDK 将 A53内核配置为以800MHz 运行、如图所示

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    非常感谢。

    我将测试我的板。

    此致、

    GR