This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:SysConfig 工具中的封装(ALW)引脚图

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1217035/am625-package-alw-pin-diagram-in-sysconfig-tool

器件型号:AM625
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

我的客户报告了 SysConfig  (1.15.0+2826)中的 ALW 封装引脚图与数据表中的不同。

SysConfig:

产品说明书:


我想数据表正确、SysConfig 图被交换了(还是顶视图?)。
请澄清。

谢谢。此致、
田代浩一郎


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表是正确的

    SysConfig 表示俯视图。   

    如果您翻转数据表视图并旋转-90度、 您将获得与该工具相同的视图。  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的快速回复!

    此致、
    田代浩一郎