This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:OMAP-L137/C6747 Linux 示例

Guru**** 2178880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748, OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1218266/tms320c6747-omap-l137-c6747-linux-examples

器件型号:TMS320C6747
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138、TMDSLCDK6748

我们公司一直在使用 C6747并在处理器 SDK 中使用 TI-RTOS 示例。

但是、TI-RTOS 现在已被弃用、因此我们想要迁移到受支持的平台。

在哪里可以找到适用于 C6747的基于 Linux 的示例?

我已经查看过: https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-OMAPL138 ,但是没有开发人员文档

此处: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/index.html 该页面返回站点维护。

此处: https://www.ti.com/product/OMAP-L138 有一个适用于 TI-RTOS 用户指南的文档、但不适用于 Linux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特别是、我正在使用 OMAP-L138/C6748低成本开发套件(LCDK)、并且想使用 MCASP 驱动程序来执行音频处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Foundational_Components/Kernel/Kernel_Drivers/Audio.html

    这详细介绍了一些高级应用、如用于录制音频的 ARecord。 我认为这可以在我使用的 LCDK 上完成吗?
    ALSA 有一个可在 Ubuntu 中使用的 C++库。

    假设工作正常、那么我的程序中有 PCM 数据、如何访问 C6747上的 DSP 函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否已尝试浏览过此页面:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Foundational_Components_Multimedia_IVAHD.html

    这里有一些示例、您可以尝试使用我们 SDK 中提供的 gstreamer 插件来验证音频/视频功能。

    希望这对您有所帮助

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您提供的信息、我将尝试这些。

    我注意到了这一点

    "TI 的 Processor SDK Linux 提供了将 C66x DSP 卸载抽象出来的基于 ARM 的 Gstreamer 插件。"

    我正在使用 TMDSLCDK6748开发套件、它具有 C6748 DSP。 我是否可以预期这些 GStreamer 插件可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的演示/示例表显示 C6748没有任何多媒体演示、我想不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您看到过此页面: https://www.ti.com/tool/LINUXSDK-OMAPL137#downloads 

    希望这对您的发展有所帮助。

    此致

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

    感谢您提供的信息。 这当然是适用于 OMAPL137的 Linux 软件、所以我将结束这个问题。

    但是、我不确定是否要采用 OMAPL137、因为它看起来像是一个旧平台。 当我在表单上搜索"OMAPL137 Linux"时、所有结果都已有10年以上的历史。 许多指向旧 TI wiki 的链接已不复存在、它通过几条来回的消息来查找 Linux 平台。

    我们的团队正在寻找一种最新的 DSP 芯片、我们知道可以在我们的设计过程中获得支持。
    我们并不承诺 使用 Linux 系统、而是希望能够最方便地集成到我们的现有电路板中。
    您能否仔细查看该问题、看看您是否有任何建议?

    e2e.ti.com/.../msp430f1122-msp430-dsp-design-support

    再次感谢。