尊敬的 TI 团队:
我注意到有一个新的 AM64x TRM 修订版 F 可用。
从修订历史记录中、我发现了一个可能与我们相关的变化:
- 将 ENET1_CTRL、ENET2_CTRL、ENET1_CTRL_proxy、ENET2_CTRL_proxy 标记为不支持
TRM 显然从第5.1.1.5章(CTRL_MMR0寄存器)中删除了 CTRLMMR_ENET1/2_CTRL 的定义、但保留了对这些寄存器的一些引用、例如在12.2.1.51中。
之前版本的 TRM 表示、这些寄存器可用于在 RMII 和 RGMII 模式之间进行选择、以及启用/禁用 RGMII 内部 TX 延迟
将这些寄存器标记为不受支持的原因是什么? 是否有其他方法可以实现相同的配置、或者这是否意味着这些设置实际上是不可配置的/功能实际上是不可用的?
此致、
多米尼克