This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:热关断

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1213608/am3356-thermal-shutdown

器件型号:AM3356

大家好、  

客户正在将新设计与 AM335x 配合使用、并且不希望在设计中包含热关断特性。 在用户手册(SPRUH73Q)的表9-19中、显示默认情况下启用了温度传感器、 是否有办法禁用此功能?  

此致、  

-rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我认为 AM335x 上没有默认启用热关断功能。 您能否指出表9-19中显示其已启用的寄存器位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    客户具体查看该表中的位0和位5:  

    Br、

    -rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、  

    客户从该表中查看了位0和位5:

    Br、

    -rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    您是否能够找到有关此问题的任何确切信息?

    Br、

    -rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在 Linux 中没有看到任何代码为 AM335x 实现热关断。 我将把您的问题发送给我们的硬件专家、以获取有关您参考的寄存器的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    位5是 R/W、位0为只读。

    我想您应该能够 关闭热关断 、但我不确定是否建议这样做。

    禁用热关断的任何特定用例 以及如何实现热管理。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我从表中看到了这一点——我建议继续为我的客户进行 bit 5操作。 谢谢。

    bin、这是否意味着没有软件来实现关断? 禁用关断功能呢?

    Br、

    -rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的留言。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa,

    能否提供更多有关热关断特性的信息? 以下是客户最近的查询:  

    "

    您是否有关于热关断特性的其他信息?  该表显示它在高于147°C 时拾取、但不知道它何时会随着温度的下降而下降。

     

    热关断如何实现芯片关断?  芯片的哪些特性或部分可以关闭或不关闭?

    "

    -rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    下面的主题可能会有所帮助。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/393235/am335x-built-in-bandgap-sensor

    根据我的理解、如果温度传感器已启用、将会生成 tshut 事件。

    请参阅以下线程、看起来该线程用于内部测试。  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/335439/am335x-bandgap-register-usage

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/441236/am3352-bandgap-sensor-dtemp

    任何热关断逻辑都需要由客户实现、以满足客户要求。

    我将请求 Bin 添加任何其他意见。

    此致、

    Sreenivasa.