This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:CCS 在几分钟后崩溃

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: J721EXSOMXEVM, J721EXCPXEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1215866/j721exsomxevm-ccs-is-crashing-after-a-few-minutes

器件型号:J721EXSOMXEVM
主题中讨论的其他器件: J721EXCPXEVM

您好、专家!

我已使用 J721EXSOMXEVM 和 J721EXCPXEVM 进行设置、可在 Code Composer Studio 中加载二进制文件。 我已经按照 这里的指令进行操作、并且能够成功连接至 Main_Cortex_R5_0_0并运行二进制文件。 但是、几分钟(~5分钟)后、控制台崩溃、我看到以下错误。 此问题是可重复的、我已尝试使用 CCS 11.0和12.2、都有问题。 您知道问题可能出在哪里吗?   

"MAIN_Cortex_R5_0_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包9.5.0.00143)
MAIN_Cortex_R5_0_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.5.0.00143)"

谢谢。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否检查是否在 SOM 板上禁用了 PMIC WDG? 有一个 GPIO 输入引脚可禁用 WDG、可使用 SOM 板上的开关对其进行控制、您能否查看原理图并启用此引脚以禁用 PMIC WDG?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brijesh:

    我的问题得到了解决。 非常感谢。

    此致、

    大卫