主题中讨论的其他器件: J721EXCPXEVM
您好、专家!
我已使用 J721EXSOMXEVM 和 J721EXCPXEVM 进行设置、可在 Code Composer Studio 中加载二进制文件。 我已经按照 这里的指令进行操作、并且能够成功连接至 Main_Cortex_R5_0_0并运行二进制文件。 但是、几分钟(~5分钟)后、控制台崩溃、我看到以下错误。 此问题是可重复的、我已尝试使用 CCS 11.0和12.2、都有问题。 您知道问题可能出在哪里吗?
"MAIN_Cortex_R5_0_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包9.5.0.00143)
MAIN_Cortex_R5_0_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.5.0.00143)"
谢谢。
大卫