请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 您好、TI
客户询问了数据表和用于 VSS_RTC 处理的 EVM 原理图之间的区别。
我是否能够理解、数据表中的 VSS 和 EVM 电路图上的 GND_OSC1是相同的? 或者询问 EVM 是否在没有遵循指南的情况下对其进行了设计。 我认为 GND_OSC1是最近的 PCB 数字接地 VSS ...
TI、请进行解释。 ^^μ A
谢谢
此致、
插孔