This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:VSS_RTC 连接到 VSS

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1216546/am3354-vss_rtc-connect-to-vss

器件型号:AM3354

您好、TI

客户询问了数据表和用于 VSS_RTC 处理的 EVM 原理图之间的区别。
我是否能够理解、数据表中的 VSS 和 EVM 电路图上的 GND_OSC1是相同的? 或者询问 EVM 是否在没有遵循指南的情况下对其进行了设计。 我认为 GND_OSC1是最近的 PCB 数字接地 VSS ...

TI、请进行解释。 ^^μ A

谢谢

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:  

    感谢您的查询。

    [quote userid="477602" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1216546/am3354-vss_rtc-connect-to-vss 可否知道数据表中的 VSS 和 EVM 电路图中的 GND_OSC1是相同的? 或者询问 EVM 是否在没有遵循指南的情况下对其进行了设计。 我认为 GND_OSC1是最近的 PCB 数字接地 VSS ...
    [/报价]

    您所引用的接地似乎正确。   VSS_OSC 和 VSS_RTC 需要连接到系统地。

    请参阅 AM335x 原理图检查清单的以下部分

    2.5时钟

    •如果您不需要仅 RTC 模式和 RTC 计时器功能、则不需要包含32KHz 晶振。 32KHz 基准可以来自高频时钟。 将 RTC_XTALIN/RTC_XTALOUT 引脚保留为 NC。

    •根据器件器件勘误表中的通报1.0.30、VSS_OSC 和 VSS_RTC 应连接至系统地。

    •最好始终具有偏置和阻尼电阻器、以帮助稍后调整晶体。 有关更多详细信息、请参阅器件特定数据表的时钟规格部分。

    具体实现、请参阅以下 BBB 原理图  

    当数据表和 EVM 之间存在差异时、建议遵循数据表。

    此致、

    Sreenivasa.