This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64GPEVM:启用2个 MAC 端口 ICSSG_PRU?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1215675/tmds64gpevm-enable-2-mac-ports-icssg_pru

器件型号:TMDS64GPEVM

您好、TI!

所从事的工作

- AM64x TMDS64GPEVM 板。 (https://www.ti.com/tool/TMDS64GPEVM?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=epd-null-null-prodfolderdynamic-cpc-pf-google-wwe_int&utm_content=prodfolddynamic&ds_k=DYNAMIC+SEARCH+ADS&DCM=yes&gclid=CjwKCAjwrdmhBhBBEiwA4Hx5g695PsbwERetYn2Qytoeqr8HT3dxDLbFfzAKQ2MuGzshbPkoADCNVhoC2QoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds)

使用 MCU+ SDK 08.05.00 (https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am64x/EVM_SETUP_PAGE.html)、我正在制作一个示例:

Enet Layer 2 ICSSG:(https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am64x/EXAMPLES_ENET_LAYER2_ICSSG.html)

通过使用 EMAC 模式:双 MAC、我想同时启用 ENET_MAC_PORT_1和 ENET_MAC_PORT_2、但在 syscfg 文件中显示尚不支持该模式:

我想知道是否可以通过修改较低的驱动器启用两个 ICSS 端口?  

此致、

天一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我会检查并返回给您。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tinayi:

    [quote userid="554501" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1215675/tmds64gpevm-enable-2-mac-ports-icssg_pru 通过使用 EMAC 模式:双 MAC、我想同时启用 ENET_MAC_PORT_1和 ENET_MAC_PORT_2、但在 syscfg 文件中显示尚不支持:

    可以。 MCUSDK 8.5不支持在双 MAC 模式下并行使用 EMAC-PORT1和 EMAC-PORT2。

    [quote userid="554501" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1215675/tmds64gpevm-enable-2-mac-ports-icssg_pru 我想知道是否可以通过修改较低的驱动程序来启用两个 ICSS 端口?  [/报价]

    我们不建议这样做、因为它存在多个可靠性。 我们正在跟踪此功能、将在下个月结束前停用

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的回答!

    刘天一